Back-UPS

型番 BK350JP BK500JP
最大出力 VA 350 500
最大出力 W 210 300
VA W バックアップ時間(単位:分)
50 32.5 52 79
100 65 30 43
150 97.5 18 26
200 130 12 17
250 162.5 8 12
300 195 6 8
350 227.5 - 6
400 260 - 5
450 292.5 - 3

 ■注釈

上記ランタイムは力率=約0.65の負荷を想定した値となります。
また、数値に関してはあくまでも参考値であり、実際のバックアップ時間は充電状態、周囲温度、使用年数等により異なります。