【日本】外出時もバッテリーを気にせずゲームを楽しめる!APC公式オンラインショップで ネットワークUPS+大容量モバイルバッテリーが10%オフの“外でのゲーム応援キャンペーン“を開始

  • 大容量のモバイルバッテリーで外出先でもスマホのバッテリー心配不要
  • 在宅時はネットワークUPSとして落雷対策

エネルギーマネジメントおよびオートメーションのグローバルスペシャリストであるシュナイダーエレクトリック株式会社(代表:松崎 耕介、本社:東京都港区)は、APCブランドの公式オンラインショップ「ShopAPC」のサイトにおいて、本日から8月31日まで、「ネットワークバッテリバックアップ+モバイル電源パック:BGE50ML-JP」が10%オフになるキャンペーンを行います。

外出時のスマホゲーム人気が高まるなか、快適にゲームを楽しむうえでモバイルバッテリーは必需品になってきています。「BGE50ML-JP」は、「ネットワーク機器向けのUPS」と「モバイル機器のバッテリー」の二つの機能を併せ持つ、世界で初となる「モバイルバッテリー機能付きネットワーク機器向けUPS」です。

UPSは、突然の停電や雷などの電源障害時に、PCやストレージなどを保護し、一定時間電源を供給する機器です。「BGE50ML-JP」はネットワーク機器向けのUPSとして、在宅中は突然おこる停電や電源障害時に、IP電話機やADSLモデム、ワイヤレスルーターなどに給電し機器を使用できるようにします。
また、家庭内のネットワーク機器を使わない外出時には、UPSからバッテリー部分を取り外し、スマートフォンやタブレットなどのモバイル機器をどこでも充電できるモバイルバッテリーとしても使用でき、外出時も安心してゲームを楽しむことができます。

キャンペーン概要

キャンペーン期間: 2016年8月4日~8月31日

対象製品およびキャンペーンページ: http://cyber.apc.co.jp/shopapc/product_detail/index/00030000538

【ネットワークバッテリバックアップ+モバイル電源パック BGE50ML-JPの特徴】

  • 「ネットワーク機器向けのUPS」と「モバイル機器のバッテリー」の一台二役
  • リチウムイオン電池
  • 保証期間3年(バッテリーも含む)
  • 3つの充電用USBポート
  • 2つのAC出力コンセント
  • 10Wで2.5時間、50Wで33分の長時間バックアップ

【モバイル電源パック M12USWH-JPの特徴】

  • スマートフォンは約5回、タブレットは1~2回給電可能
  • 11400mAhの大容量のバッテリーがわずか2.5時間で充電完了
  • 家ではUPSで、外出中はMicro USBで充電可能
  • モバイル電源パックのみの買い足しも可能
  • モバイルバッテリー最長クラスの3年長期保証

APCおよびShopAPCについて
シュナイダーエレクトリックの提供する「APC by Schneider Electric」ブランドは、UPSのリーディングブランドとして、法人・個人問わず、安定した電力環境を提供しています。 株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2016」(1月15日発表)においてもUPS部門にてAwardを受賞しました。
「ShopAPC」はAPCブランドの公式オンラインショップとして、Smart-UPSシリーズをはじめとする各種UPS商品や交換用バッテリキット、ソフトウェア、サージ保護、アクセサリ、ラックアクセサリ、PDU、インターフェイスキットなど幅広いAPCブランドの製品をご購入頂けます。 「ShopAPC」トップページ http://cyber.apc.co.jp/

Schneider Electricについて
Schneider Electricは世界におけるエネルギーマネジメントとオートメーションのスペシャリストです。2015年の年間売上は270億ユーロ、グループ全体で16万人の従業員を擁し、100ヵ国以上で、安全で信頼性が高く、効率的で、持続可能な、エネルギーおよびプロセスのマネジメントソリューションを提供しています。 スイッチ一つから複雑な運用システムにいたる、テクノロジー、ソフトウェアおよびサービスは、お客様のより良い運用管理と自動化を実現します。当社の繋ぐ技術は、業界を再編し、都市を変革し、人々の豊かな暮らしを実現します。Schneider Electricではこれを「Life Is On」と呼んでいます。 www.schneider-electric.com/jp

シュナイダーエレクトリックの最新ニュース

こちらをクリック