技術的なFAQ

質問する

バッテリ交換手順(SMT1200RMJ1U ラックマウント・ユニット)
Smart-UPS 1200 RM 1U LCD (SMT1200RMJ1U)のバッテリ交換手順についての説明です。 【はじめに】                                                                          本体写真:SMT1200RMJ1U...
PowerChute Network Shutdown v4.xイベント一覧
PowerChute Networl Shutdown v4.0/v4.1/v4.2のイベントログに記録されるイベント一覧表です。 これらのイベントの中からアクションを設定できるイベントがConfigure Eventsページに表示されます。   設定可能なイベント 表記 (英語) 表記 (日本語)...
[セキュリティ情報] PowerChute Business Editionのクロスサイトスクリプティングの脆弱性について
このページでは、PowerChute Business Editionのクロスサイトスクリプティング(XSS)攻撃に対する脆弱性について説明しています。 注) クロスサイトスクリプティングとは、ネットワークを通じて悪意のあるプログラムを実行する攻撃のことをいいます。 (CVE-2002-1700,...
NBPD0160A “NetBotz Camera Pod 160”と他のNetBotz製品を接続する際の注意点
 このページではNBPD0160A “NetBotz Camera Pod 160”を他のNetBotz製品と接続する際の注意事項について説明しています。 【問題の概要】 NBPD0160A “NetBotz Camera Pod 160”を下記の何れかのNetBotz製品と接続したが動作しない。...
PowerChute Network ShutdownをVMware ESXiで使用時、ESXiで設定したホストDNS名がvCenter Serverの設定と異なる場合、シャットダウン処理が正しく実行されない。
このページでは、PowerChute Network ShutdownをVMware ESXiで使用時、ESXiで設定したホストDNS名がvCenter Serverで設定したホストDNS名と異なる場合、シャットダウン処理が正しく実行されない問題について説明しています。 【問題の概要】 ESXiで設定されているDNS名が、vCenter...
PowerChute Network Shutdown使用中に商用電源の瞬低・瞬断でシャットダウンが実行される
このページでは、PowerChute Network Shutdown使用中に 商用電源の瞬低・瞬断が発生した場合でもシャットダウンが実行される問題について説明しています。 【概要】 PowerChute Network Shutdown使用中に、商用電源の瞬低・瞬断が発生した場合でもシャットダウンが実行される。...
PowerChute Network Shutdown型番一覧
  PowerChute Network Shutdown型番一覧および型番選択のポイント   製品型番 エディション ライセンス数   SSPCNSWL1J Windows & Linux版 1ノード ・Windows (仮想化なし)、Linux対応 ・1年間のアップグレードライセンスがバンドルされています。(延長不可)...
PowerChute Network Shutdown v4.1をインストール後サービスが正しく起動しない
このページでは、PowerChute Network Shutdownをインストール後にデーモン・サービスが正しく起動しない問題について説明しています。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown v4.0、4.1 ※この問題はバージョン4.2で修正されています。...
PowerChute Network Shutdownで、シャットダウンシーケンス中にvCenter Serverが 再起動する
このページでは、PowerChute Network Shutdownによるシャットダウンシーケンス中に、仮想マシン上のvCenter Serverが再起動される事象について説明しています。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown for Virtualization...
PowerChute Business EditionのUPSSleepコマンド使用時の注意事項
このページでは、PowerChute Business Editionで、UPSSleepコマンドを使用した時の設定される時間について説明しています。 【対象製品】 PowerChute Business Edition 【注意事項】 >PowerChute Business Edition...
結果 91 - 100 の 100