技術的なFAQ

質問する

PowerChute Network Shutdown v3.0.1で、複数のクリティカルイベントが発生した場合にシャットダウンが行われない
このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.0.1使用中に複数のクリティカルイベントが発生した場合、シャットダウン遅延時間が経過しても正しくシャットダウンが行われない問題について説明しています。 【問題の概要】 PowerChute Network Shutdown...
PowerChute Network ShutdownをLPAR上にインストールされたIBM AIXで使用する場合の設定について
このページでは、PowerChute Network ShutdownをLPAR上にインストールされたIBM AIXで使用する場合の設定について説明しています。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown version 4.2 for Specialized OS...
PowerChute Network Shutdownとスクリプトを使用したNutanix Acropolis Hypervisor (AHV)のシャットダウン
このページでは、PowerChute Network Shutdownとスクリプトファイルを用い、Nutanix Acropolis Hypervisor (以下AHV)をシャットダウンする方法について説明しています。 PowerChuteはAHVに対応していないため、このページに記載の方法によりシャットダウンを行う必要があります。...
PowerChute Network Shutdownとスクリプトを使用したNutanix ESXiハイパーバイザーのシャットダウン
このページでは、PowerChute Network Shutdownとスクリプトファイルを用いて、Nutanix VMware ESXiハイパーバイザーをシャットダウンする方法について説明しています。 スクリプトの作成を行わずシャットダウンする方法についてはこちらを参照してください。 本ページで説明するスクリプトを用いた方法により、Nutanixクラスターを安全にシャットダウンすることが可能です。...
PowerChute Network Shutdownを使用した富士通製ストレージ ETERNUS CS800 S6 デデュープアプライアンスのシャットダウン
このページでは、PowerChute Network Shutdownを用い、富士通社製ストレージETERNUS CS800 S6 デデュープアプライアンスの電源連動検証についての情報提供を行います。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown v4.2 APC Network...
PowerChute Business EditionエージェントをLinuxおよびVMware vMA上にインストールする際、" rpm failed "および"Please check PCBE is not already installed "というエラーが表示されインストールに失敗する
このページでは、PowerChute Business EditionをLinuxおよびVMware vMA上にインストールする際、" rpm failed "および"Please check PCBE is not already installed "というエラーが表示されインストールに失敗する問題について説明しています。...
PowerChute Business EditionおよびPowerChute Network Shutdownで、アドレスにlocalhostを使用した場合、FirefoxからWEB UIにアクセスできない
このページでは、PowerChute Business EditionおよびPowerChute Network Shutdownで、アドレスにlocalhostを使用した場合、FirefoxからWEB UIにアクセスできない問題について説明しています。   【対象製品】 PowerChute...
PowerChute Business Edition v9.1.1/9.2.1 Linux版日本語Readmeに記載のK-Baseのリンクが切れている問題について
このページでは、PowerChute Business Edition v9.1.1/9.2.1 Linux版日本語Readmeに記載のK-Baseのリンクが切れている問題について説明しています。 【対象バージョン】 PowerChute Business Edition v9.1.1/9.2.1...
PowerChute Business Editionにおける、メール送信の際のSMTPポート番号およびプロトコルの変更について
このページでは、PowerChute Business Editionでの、メール送信の際のSMTPポート番号の変更について説明しています。 【対象製品】 PowerChute Business Edition v9.2.1 【ポート番号の変更について】 PowerChute Business...
PowerChute Business Editionが、JREをJRE 8 Update 91またはそれ以降のバージョンにアップデートすると動作しない
このページでは、JRE Configuration Toolを用いて、PowerChute Business Edition Agent のJREバージョンをJRE 8 Update 91またはそれ以降のバージョンにアップデートすると、PowerChute Business Editionが動作しない問題について説明しています。...
結果 41 - 50 の 100