技術的なFAQ

質問する

PowerChute Business Edition v9.0以降のバージョンでLinuxのRPMパッケージ公開鍵に関するエラーが表示される
このページでは、PowerChute Business Edition for Linuxのv9.0.1以降のバージョンでrpmオプションを使用してインストールした場合、キーに関する警告が表示される問題の対処方法について説明しています。 PowerChute Business Edition...
PowerChute Network Shutdown v3.0.1を使用したVMware HA環境における仮想マシンのシャットダウン方法
このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.0.1を用い、VMware HAクラスター環境において仮想マシンを安全にシャットダウンする方法について説明しています。 * VMware HAクラスタ環境で使用する場合はPowerChute Network Shutdown...
Network Management Cardのスケジュール設定におけるでSmart-UPS (SU/SUAシリーズ), Smart-UPS RTシリーズのUPSスリープ時間の計算方法
このページでは、Network Management Card (AP9617/AP9619/AP9630J/AP9631J)でSmart-UPS (SU/SUAシリーズ)ならびにSmart-UPS RTシリーズのスケジュール設定を行った場合の、UPSスリープ時間の計算方法について説明します。...
PowerChute Network Shutdown v3.0.1で、複数のクリティカルイベントが発生した場合にシャットダウンが行われない
このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.0.1使用中に複数のクリティカルイベントが発生した場合、シャットダウン遅延時間が経過しても正しくシャットダウンが行われない問題について説明しています。 【問題の概要】 PowerChute Network Shutdown...
PowerChute Network ShutdownをLPAR上にインストールされたIBM AIXで使用する場合の設定について
このページでは、PowerChute Network ShutdownをLPAR上にインストールされたIBM AIXで使用する場合の設定について説明しています。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown version 4.2 for Specialized OS...
PowerChute Network Shutdownとスクリプトを使用したNutanix Acropolis Hypervisor (AHV)のシャットダウン
このページでは、PowerChute Network Shutdownとスクリプトファイルを用い、Nutanix Acropolis Hypervisor (以下AHV)をシャットダウンする方法について説明しています。 PowerChuteはAHVに対応していないため、このページに記載の方法によりシャットダウンを行う必要があります。...
PowerChute Network Shutdownとスクリプトを使用したNutanix ESXiハイパーバイザーのシャットダウン
このページでは、PowerChute Network Shutdownとスクリプトファイルを用いて、Nutanix VMware ESXiハイパーバイザーをシャットダウンする方法について説明しています。 スクリプトの作成を行わずシャットダウンする方法についてはこちらを参照してください。 本ページで説明するスクリプトを用いた方法により、Nutanixクラスターを安全にシャットダウンすることが可能です。...
PowerChute Network Shutdownを使用した富士通製ストレージ ETERNUS CS800 S6 デデュープアプライアンスのシャットダウン
このページでは、PowerChute Network Shutdownを用い、富士通社製ストレージETERNUS CS800 S6 デデュープアプライアンスの電源連動検証についての情報提供を行います。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown v4.2 APC Network...
PowerChute Business EditionエージェントをLinuxおよびVMware vMA上にインストールする際、" rpm failed "および"Please check PCBE is not already installed "というエラーが表示されインストールに失敗する
このページでは、PowerChute Business EditionをLinuxおよびVMware vMA上にインストールする際、" rpm failed "および"Please check PCBE is not already installed "というエラーが表示されインストールに失敗する問題について説明しています。...
PowerChuteが非対応の機器をシャットダウンする方法
このページでは、PowerChuteが非対応の機器をシャットダウンするための基本的な情報を説明しています。   PowerChute Business EditionおよびPowerChute Network Shutdownが対応するOSは、OS対応表で公開しています。   対応表に記載のOSは、使用しているハードウェアのベンダーによらず、PowerChuteをインストールしてシャットダウンすることが可能です。...
結果 31 - 40 の 100