技術的なFAQ

質問する

フィルターの結果

消去
APC製品の輸出について
APC製品の輸出に関する情報と、パラメータシートのダウンロードページです。   ■ APC製品を海外に持ち出されるお客様へ APC製品は輸出貿易管理令、外国為替管理令による規制への該非判定において、 一部製品を除き「非該当」の判定となっております。 尚、全ての製品は輸出令別表 第1又は外国為替令別表の16の項に該当(キャッチオール規制範囲)となっておりますので、...
Smart-UPS、Back-UPSシリーズの対応USBケーブルについて
Smart-UPS、Back-UPSシリーズに対応するUSBケーブルについて記述しています   1. USBケーブルの種類について Smart-UPS 各シリーズ(タワー型/RM/RT)、Back-UPSシリーズ(APC ES/RSシリーズ)に用意されているUSBケーブル型番は以下となります。...
RSシリーズ UPS前面パネルより電圧感度を変更する方法
RSシリーズの前面パネルから電圧感度を変更する方法について説明します。 本操作はUPSの出力を停止する必要があるため、UPSに接続された負荷機器に対して事前に停止をおねがいいたします。 対象型番:BR400S-JP 、 BR550S-JP 、 BR1000S-JP 、 BR1200S-JP、BR400G-JP...
PowerChute Network Shutdown v3.1/v4.xのVMware Virtual SAN対応について
このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.1/v4.xのVMware Virtual SAN対応について説明しています。 ※ vSANクラスターに含まれるホストのうち1台がメンテナンスモードに移行しない問題があります。そのためこちらのページ(FA329212)を参照し、PowerChute...
計画停電に際し、UPS(無停電電源装置)をご使用にあたっての注意点
計画停電においてUPS(無停電電源装置)をご使用するにあたり、注意点についての説明です。 計画停電におけるUPSをご使用されるにあたっては以下に注意ください。   ・ 負荷機器の接続について  ご使用の装置(UPS)の定格仕様範囲内でご使用ください。 仕様を超える電力容量の接続、カタログ上の消費電力の合計値が範囲内においても多数の機器の接続の場合には装置が故障する可能性があります。...
UPS管理アクセサリ製品 各種マニュアル
APC UPS管理用アクセサリ製品のマニュアルダウンロードページです。 【Network Management Card】   Network Management Card 2 (AP9630J, AP9631J) ファームウェア v6.4.0対応マニュアル Network Management...
電源管理ソフトウェア(PowerChute) UPS別 対応表
UPS型番別の電源管理ソフトウェア PowerChute 対応表です。 ・PowerChute Network Shutdownは、UPSのSmart-SlotにアクセサリのNetwork Management Cardが装着されていることが必須のソフトウェアとなりますのでご注意ください。...
バッテリ交換後の使用済みバッテリ発送方法
APC製UPSにおいて「交換用バッテリキット」を購入・交換した後、ご不要となった使用済みバッテリのAPCへの発送方法を説明しています。   APC製UPSにおいて「交換用バッテリキット」をご購入いただき内部バッテリを交換した後にご不要となった使用済みのバッテリは 「交換用バッテリキット」の梱包箱に梱包し、下記住所へ、送料元払い(お客様ご負担)にて発送してください。...
APC製品のRoHS指令対応に関する取組み
弊社、APC by Schneider Electricの製品についての取組みについては下記ページにてご案内しております。 ご参照ください。 http://www.apc.com/jp/ja/who-we-are/sustainability/environmental-compliance/rohs-reach-compliance.jsp...
IBMシステム用ケーブルについて
このページでは、IBMシステム用ケーブルの詳細について説明しています。 IBMシステム用ケーブルのAP98275をIBM製品と使用する上での基本情報と注意事項について説明しています。 【対象製品】 AP98275 - UPS Signaling Offer for IBM AS/400 and...
結果 1 - 10 の 32