技術的なFAQ

質問する

フィルターの結果

消去
StruxureWare Data Center Expert 登録デバイスのアラーム履歴を閲覧する方法
StruxureWare Data Center Expertにて登録しているデバイスにて、これまで発生したアラームを一覧で閲覧する方法を記載します。     ------------------------------------------ 【アラーム履歴閲覧方法】 1. StruxureWare...
[セキュリティ情報] OpenSSL脆弱性 "Heartbleed" のSchneider Electric製品、APCブランド製品への影響について
シュナイダーエレクトリックの複数製品に対するOpenSSL脆弱性"Heartbleed"の影響についての説明です。 JPCERT/CCより発表された「OpenSSL の脆弱性に関する注意喚起」において、OpenSSL Projectが提供するOpenSSLのhertbeat拡張における情報漏えいの脆弱性である"Heartbleed"について、複数のシュナイダー製品、APCブランド製品への影響を説明します。...
[セキュリティ情報] SSL 3.0 脆弱性(POODLE)のSchneider Electric製品、APCブランド製品への影響について
このページでは、シュナイダーエレクトリックの複数製品に対するSSL 3.0プロトコルの脆弱性 (POODLE)の影響について説明しています。  SSL 3.0プロトコルには、通信の一部が第三者に解読可能な脆弱性が存在します(CVE-2014-3566)。この脆弱性はPOODLE (Padding...
​StruxureWare Data Center Expert, StruxureWare Data Center Operation, 及びNetBotz製品の"セキュリティ脆弱性対応"と"うるう秒対応"について
StruxureWare Data Center Expert(以下 DCE), StruxureWare Data Center Operation(以下 DCO), 及びNetBotz製品は、常に最新版にアップグレード頂くことにより脆弱性に対応した修正を適用いただけます。各製品では、OS及び使用されているアプリケーションコンポーネントのセキュリティ脆弱性に対して積極的に修正対応を行っております。...
StruxureWare Data Center Expert上のデバイスのアラーム履歴採取方法
StruxureWare Data Center Expertでは各デバイスのアラーム(イベント)をロギングしています。 ここでは、デバイスごとのログの採取方法を説明します。 1. StruxureWare Data Center Expertのコンソールにログインし、"モニタリング"の画面を選択...
StruxureWare Data Center Expert (DCE) に作成できる閾(しきい)値の数に制限はありますか?
対象となる製品バージョン:  InfraStruxure Central v6.2以降のStruxureWare Central, StruxureWare Data Center Expert 7.x DCEサーバーで多くの閾値を設定した場合、リソースの問題が発生しシステムの動作が遅くなる場合があるため、アプライアンスモデルのリソースに応じて設定可能な閾値に最大数があります。...
InfraStruXure Central 追加ライセンスの登録方法
InfrastruXure Central追加ライセンスの登録操作方法についてご紹介いたします。 InfrastruXure Central(以下、ISX Central)の追加ライセンスをご購入された場合は、下記の手順で登録してください。 【ISX Central Version 5.1.1以前の場合】...
NetBotz機器が通常よりも大きすぎる(又は小さすぎる)無効なセンサ値(温度、湿度等)を示しているのはなぜですか?
影響を受けるハードウェア機器型番: NBWL0355, NBWL 0455, NBRK0450, NBRK0550, NBRK0570 [根本原因] NetBotzのファームウェアで発生しているバグの影響により、浮動小数点レジスタの破損が発生する事が原因です。 その結果、NetBotzのファームウェアは稀にデータファイルに無効な値を書込む場合があり、誤ったセンサデータを示してしまいます。...
InfraStruxure Central (StruxureWare Central) v6.3.0のヘルプが表示されない際の対処方法
InfraStruxure Central (StruxureWare Central) v6.3.0のヘルプが表示されない際の対応方法について説明いたします。 StruxureWare Central 6.3.0のクライアントをWindowsシステムにインストールされた場合にはヘルプドキュメントが表示されません。...
結果 1 - 9 の 9
  • 1