技術的なFAQ

質問する

フィルターの結果

消去
バッテリ交換手順 (SUA3000RMJ2UB ラックマウント・ユニット)
Smart-UPS RM 3000 ブラックモデル (3000VAラックマウント・ユニット: SUA3000RMJ2UB)のバッテリ交換手順についての説明です。 【はじめに】  本案内の SUA3000RMJ2UB 製品名:Smart-UPS 3000 RM (ブラックモデル)の交換用バッテリキットの型番は...
Smart-UPS XL用拡張バッテリパック1.2m 接続延長ケーブル(SUA039)接続方法
Smart-UPS XL用拡張バッテリパック1.2m 接続延長ケーブル(SUA039)接続方法の説明です。   ・ ケーブル接続の際は、金属端子部に手やものがふれないよう、注意して作業してください。 ・ ケーブル接続後は、装置から取り外した保護パネルにて、本体筐体部としっかりとコネクタを固定して下さい。...
SUA750RMJ1UB [Smart-UPS 750 RM (ブラックモデル)]のネジ穴形状について
SUA750RMJ1UBの付属のネジと本体ネジ穴の形状に関して記述しています   SUA750RMJ1UBをご使用いただくにあたり、使用開始時に付属のラック取り付け用の耳ならびクリート(レールガイド)は お客様にて取り付けていただきますが、これらネジの取り付け部分にあたるUPS筐体側のネジ穴は、ネジ山(タップ)が切れていない仕様となります。...
バッテリ交換手順 (SU750RMJ1U ラックマウント・ユニット) :サポート終了製品
1UタイプのSmart-UPS 750RM (SU750RMJ1U) のバッテリ交換手順についての説明です。   ご注意: 本案内のSmart-UPS 750RM (ラックマウントタイプ : 1U)[筺体色:ホワイト] は製品販売終了より5年以上を経過した製品です。製品のサポートは終了させていただきました。...
計画停電に際し、UPS(無停電電源装置)をご使用にあたっての注意点
計画停電においてUPS(無停電電源装置)をご使用するにあたり、注意点についての説明です。 計画停電におけるUPSをご使用されるにあたっては以下に注意ください。   ・ 負荷機器の接続について  ご使用の装置(UPS)の定格仕様範囲内でご使用ください。 仕様を超える電力容量の接続、カタログ上の消費電力の合計値が範囲内においても多数の機器の接続の場合には装置が故障する可能性があります。...
Smart-UPS SUAシリーズでUPS本体の通信ポートとUPSアクセサリを併用する場合の注意事項
このページでは、Smart-UPS SUAシリーズでUPS本体の通信ポートとUPSアクセサリを同時に使用する場合の注意事項について記述しています。 【対象製品】 Smart-UPS SUAシリーズ(型番がSUAで始まるUPSモデル) UPSアクセサリ 【注意事項】 Smart-UPS SUAシリーズでは、UPS本体のUSBポートを使用しコンピュータとUSBケーブルで通信する場合、UPS本体のシリアルポートは無効となるため、USB通信とシリアル通信やシリアルポートを介するUPSアクセサリを同時に使用することはできません。...
PowerChute Business Editionの構成事例とライセンスについて
PowerChute Business Editionの基本事項とご使用にあたって必要となるライセンスとその構成事例について説明しております。   PowerChute Business Editionの構成とライセンスに関する基本事項について説明します。 【はじめに】 PowerChute...
Smart-UPS (SUAシリーズ) 電源プラグについて
Smart-UPS (SUAシリーズ) シリーズの電源プラグに関する情報です Smart-UPS各モデル入力プラグ及び出力の仕様 モデル 標準入力 プラグ 標準プラグでの 最大出力 変換可能入力 コンセント 変換後の 最大出力 SUA500JB NEMA 5-15P 500VA/360W  ...
Smart-UPS (SU/SUAシリーズ) のコンピュータ・インターフェイス・ポート
Smart-UPS (SU/SUAシリーズ) のコンピュータ・インターフェイス・ポートの説明です。 Smart-UPS (SU/SUAシリーズ) のコンピュータ・インターフェイス・ポート(UPS本体のRS-232C形状のシリアルポート)の説明図です。 技術的知識があれば、インターフェイスの制約や機能から様々な用途に利用する事ができます。   ...
PowerChute Business EditionがRed Hat Enterprise Linux v7.xへのインストールに失敗する
このページでは、PowerChute Business EditionをRed Hat Enterprise Linux v7.xにインストールしようとすると、インストールできない問題について説明しています。 【問題の概要】 PowerChute Business EditionをRed Hat...
結果 1 - 10 の 59