{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

PowerChute Serial Shutdown for Business 構成事例とライセンス

PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business) の構成事例とライセンスに関する基本事項について説明します。 Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズとの組み合わせでの事例を中心に説明しております。 【はじめに】 PowerChute Serial Shutdown for...

Network Management Card 2...

このページでは、Network Management Card 2 ファームウェアバージョン6.9.6以前を使用している場合で HTTPSでWebユーザインターフェイスにアクセスできないときの対処方法を説明しています。 【概要】 ファームウェアバージョンが6.9.6以前のNetwork Management Card 2で生成される自己署名証明書の 有効期限は2022年までです。Network...

Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) バックアップ時間表

Smart-UPS LCD SMTシリーズ、Smart-UPS X SMXシリーズのランタイム (バックアップ時間)は以下の通りです。 ● Smart-UPS LCD SMTシリーズ Smat-UPS SMT (500VA~1500VA タワーモデル, 750VA ラックマウントモデル) タワー ラックマウント 製品型番 SMT500J SMT750J SMT1000J SMT1500J *1...

APCブランド製品 サポート期間について

APCブランド製品のサポート期間(保守サービス提供期間) について記載しています。 弊社製品は購入日から起算するサポート期間(保守サービス提供期間)が設定されています。 耐用年数(設計期待寿命)については、サポート期間を参考にしてください。 【対象製品】 1. UPS(単相・三相) 2. UPSアクセサリー 3. ラックマウントPDU 4. Netshelter 5. NetBotz...

人気の動画FAQ人気の動画FAQ

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

一般知識一般的な知識

PowerChute Network Shutdown スケジュールされたシャットダウンを実行する方法

このページでは、PowerChute Network Shutdown v4.0以降で、 Network Management Card のスケジュール機能と連動したシャットダウン および 自動起動を実行する方法を説明します。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown v4.x PowerChute Network Shutdown v5.x Network...

UPSの運転方式について

APCブランドUPSでは3つの運転方式のUPSを取り揃えています。 常時商用給電方式、ラインインタラクティブ方式、常時インバータ方式について説明をします。 ● 常時商用給電方式 通常時には商用電源をサージ保護およびノイズフィルタを通して出力し、電源障害時にはバッテリーから出力する方式です。 バッテリーへの切替時間は5〜10ミリ秒程度です。 利点 :...

構成事例:冗長電源を持ったサーバの電源保護

構成事例:冗長電源を持ったサーバでのUPSの使用 環境と背景 冗長電源を持ったサーバがあり、その冗長性を生かしUPSで電源を構成したい。 機器の構成 機器 台数 1台当たりの最大消費電力(W) Windows サーバ (OS: Windows Server 2012 R2) 1 450W x2 冗長化構成/電源2基 消費電力: 450W (電源はN+1の冗長構成とする) ■イメージ図...

APCブランド製品 各種証明書の発行について

弊社では、APC製品をお取り扱いいただいておりますお客様、販売店様向けに入札等で必要となる各種証明書を発行しております。 APCブランド製品 各種証明書発行依頼ページ にてお受付しております https://itjpncert.schneider-electric.com/ 提供する証明書の種類 定価証明書 代理店・販売店証明書 輸入価格不提出理由書 財務諸表不提出理由書...