技術的なFAQ

質問する

APC製品 ファームウェアアップグレードモジュール
APC製品(UPSアクセサリ等)のファームウェアアップグレードモジュールです。 【UPS】 ※ファームウェアアップデート方法についてはこちらのPDF(テクニカルガイド)を参照してください。  Smart-UPS SMT タワー(firmware UPS 08.0またはそれ以降)    型番:SMT500J,...
PowerChute Business Edition v9.1.1 for Linux のインストール方法 [Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)の構成]
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)の構成下でPowerChute Business Edition v9.1.1 for Linuxをサーバに導入する際のインストール方法を説明します。 Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)をご使用の構成で、PowerChute...
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のディスプレイ メニュー [Main・メイン]
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のディスプレイ インターフェースのメインメニューの一覧と各設定項目が説明されている情報ページへのリンクです 前面パネルの操作ボタンの上下キーを押下すると表示される、メインメニューの項目と各項目の技術情報のリンクです。 実際の機器では選択した項目に対しエンターキーで各項目のを表示してください。...
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のディスプレイ メニュー [Status・ステータス] Advancedモード
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のディスプレイ インターフェースの"Advancedモード"で表示される Status (ステータス)の項目についての説明です。 Menu Typeにて "Advanced" に設定されている場合での表示項目の説明となります。 Status(ステータス)にてUPSの入・出力電源状況等を把握することが可能です。...
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のディスプレイ メニュー [About・情報] Advancedモード
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のディスプレイ インターフェースの"Advancedモード"で表示される About (情報)の項目についての説明です。 Menu Typeにて "Advanced" に設定されている場合での表示項目の説明となります。 前面パネルの操作ボタンの上下キーで、メインメニューからAbout...
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のディスプレイ メニュー [Logs・ログ] Advancedモード
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のディスプレイ インターフェースの"Advancedモード"で表示されるLogs (ログ)の項目についての説明です。    Menu Typeにて "Advanced" に設定されている場合での表示項目の説明となります。 Logs (ログ)で、Xfer...
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ) レールキットとUPSの取り付け可能な最小最大寸法
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)の ラックマウント型のレールキットの最小最大寸法とUPS本体の取り付け可能な最小最大寸法になります  SMTシリーズ 型番 本体奥行 レール長 製品取り付け可能範囲 備考 最小値 最大値 最小値 最大値 SMT1200RMJ1U    ...
PowerChute Business Edition for Winodws v9.x をインストール時、手動によるUPSの選択画面が表示された場合の対処方法
PowerChute Business Edition for Windows v9.xをインストール時に"手動によるUPSの選択"画面が表示された際の対応方法 PowerChute Business Edition v9.xをインストール中に"手動によるUPSの選択"の画面が表示された場合は以下点が要因と対応方法となります。...
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のAVR Trim/AVR Boost機能について
Smart-UPS LCD (SMTシリーズ/SMXシリーズ) のAVR TrimとAVR Boost機能についての説明です AVR Trim及びAVR Boostとは自動電圧調整(AVR)機能です。 Smart-UPSシリーズに標準で用意されている機能となり、ご使用されている環境の商用電源の電圧が、UPSに設定したしきい値を超えた場合にAVR機能が作動します。...
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ) Advancedモード時の通常表示内容
Menu TypeでAdvancedモードを選択時におけるオンライン運転中の表示項目の説明です。 Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)のAdvancedモード時のLCDパネルに表示される通常時の情報内容を以下に説明します。 ■ Advanced モード Advancedモードでは、数秒おきに画面が切り替わり、下記の順にて各種情報を表示します。...
結果 1 - 10 の 59