技術的なFAQ

質問する

フィルターの結果

消去
KVM0108A、KVM0116A モニタ切り換え方法
KVM0108A、KVM0116A モニタ切り換え方法を説明します   KVM0108A、KVM0116Aのコンピュータの選択、切り換え方法については3通りございます。   HOTKEY を利用しての選択                                                                 ...
KVM0108A、KVM0116A のユーザ名、パスワード について
KVM0108A、KVM0116A のユーザ名、パスワードの初期設定と設定方法を記載します 1. 初期設定 KVM0108A、KVM0116Aの電源をいれますと、ユーザ名、パスワードを入力する画面となります。 初期設定時の ユーザ名、パスワードはともに "APC" となります。 ログイン画面...
電源管理ソフトウェア(PowerChute) UPS別 対応表
UPS型番別の電源管理ソフトウェア PowerChute 対応表です。 ・PowerChute Network Shutdownは、UPSのSmart-SlotにアクセサリのNetwork Management Cardが装着されていることが必須のソフトウェアとなりますのでご注意ください。...
Rack LCD ConsoleおよびKVMスイッチのシリアル番号確認方法について
上の図のようなシリアル番号を含むバーコードステッカーは、装置の裏面に貼付されています。 また、KVM0108A、KVM0116A、KVM1116Pは装置後部の右側(下図の赤枠内)にも表示がございます。  
PowerChute Network Shutdown v3.x 電源障害時のシャットダウンプロセス
PowerChute Network Shutdown v3.x 電源障害時のシャットダウンプロセスにおける流れと設定箇所の説明です。 PowerChute Network Shutdown v3.x で電源障害時のシャットダウンプロセス設定を行う場合には、OSにインストールしたPowerChute...
KVMXXXをHP ProLiantサーバーに接続しても画面表示されない場合の対処方法
問題点 KVMXXXをHP ProLiantサーバーの背面VGAポートに接続しても画面表示されないことがある。前面にVGAポートを有しているHP ProLiantサーバーの場合、前面ポートに接続すると正しく画面表示されます。 対象製品 KVM0108A, KVM0116A, KVM0216A,...
KVM0108A、KVM0116A PORT NAME設定方法
KVM0108A、KVM0116AのPORT NAME設定方法を以下に記載します KVM0108A、KVM0116Aでは、各ポートに名前を割り当てることができます。 割り当てた名前はOSDのメインスクリーンで表示されるようになります。 以下にポートへの名前の割り当て方法を記載します。 【設定方法】...
結果 1 - 7 の 7
  • 1