技術的なFAQ

質問する

フィルターの結果

消去
NetShelter シリーズ搭載可否一覧表
NetShelter シリーズの搭載可否一覧表について ■ 本搭載可否一覧表は、NetShelter単体と搭載機器本体の寸法(EIA規格、奥行き)より搭載可否を確認し、ご案内しております。   搭載機器本体寸法以外の突起物(ケーブル・ケーブルアーム・コネクタ等含む)を考慮した搭載確認(実機を用いた検証)は行っておりません。...
AR8136BLK 1U 19インチToolless Blanking Panelの取り付け方法
1U 19インチToolless Blanking Panel (AR8136BLK) の取り付け方法についての説明です。 ラックの空きスペースにはめ込む場合は、下記の手順でパネルを左、右を順に取り付けますと簡単にはめ込むことができます。 19インチマウンティングレールの穴は3つごとに1つのUスペースマークがあります。...
NetShelter CXラック 前面観音ドアの高さが左右でずれている場合の対処方法
問題点 NetShelter CXラックの前面観音ドアの左右高さがずれている。 対象製品 AR4018A, AR4024A, AR4038A 対象範囲 全てのシリアルナンバー 対処方法 前面観音ドアの高さは輸送中や使用中にずれてしまうことがありますが調整することが出来ます。 ドアの調整を行う前にラックが水平になっていることを確認してください。もし、水平になっていない場合はレベリングフィートを使用してください。...
ラックアクセサリ対応表
ラックアクセサリ対応表 APC NetShelter SX各ラックについてのAPCラックアクセサリの対応表です。 ftp://ftp.apc.co.jp/netshelter/NSAccessory_Comp.pdf 最新版(英語表記) http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-5TFQN4_R11_EN.pdf...
NetShelter SXのレべリングフィートが回らない
NetShelter SXのレべリングフィートが回らず、床に接地できない際の対処方法となります。 ラック上側からプラスドライバで回し、黒い樹脂パーツの上の六角ナット部を添付品のスパナで回すようにしてください。  
NetShelter CXシリーズのシリアル番号確認方法について
NetShelter CX Mini 静音ラック(型番:AR4000MV)の場合     シリアル番号は下図の赤枠内の位置に貼付されております。 リアパネルを開放することで左上から確認が可能です。   その他NetShelter CXシリーズの場合   シリアル番号は下図の赤枠内の位置に貼付されております。...
NetShelter SXシリーズのシリアル番号確認方法について
シリアル番号を含むバーコードステッカー(上図参照)は、下図の赤枠内の位置に貼付されております。 リアパネルを開放すること確認が可能です。  
結果 1 - 7 の 7
  • 1