技術的なFAQ

質問する

フィルターの結果

消去
PowerChute Business Edition for LinuxをRed Hat Enterprise Linux 6.x/7.x (x64)にインストールするとdependency errorエラーが出る問題について
このページでは、PowerChute Business Edition for LinuxをRed Hat Enterprise Linux 6.x/7.x x64版にインストールするとdependency errorが出る問題の対処方法を説明しています。 PowerChute Business...
PowerChute Business Edition for Winodws v9.1.1 エージェントのインストール手順
PowerChute Business Edition for Windows v9.1.1のエージェントのインストール手順の説明です。 はじめに: 【事前準備】 ソフトウェアのパッケージに同梱されているライセンスシートから、インストールファイルをダウンロードしてください。 なお、必要に応じダウンロードしたファイルはバックアップしてください。...
PowerChute Business Edition v9.1.1 サーバ・コンソールのインストール方法
PowerChute Business Editionのサーバならびにコンソールをインストールする方法を記載します。 はじめに: PowerChute Business Editionサーバ、コンソールをインストールするにあたり、PowerChute Business Edition エージェントを事前にインストールをする必要があります。...
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)とサーバをシリアル接続した場合にUPSと通信ができない現象について
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)とサーバをシリアルケーブルで接続し、PowerChute Business Editionを使用する場合に、一部のサーバではシリアルポートを使用する機能の影響によりUPSとPowerChute Business Editionの通信が行えない場合があります。また、その影響によりUPSのLCDメニューからの操作ができなくなる場合があります。...
PowerChuteによるFTサーバーの保護についての注意事項
このページでは、PowerChute Business Edition、PowerChute Network ShutdownによるFTサーバー機の保護について注意事項を説明しています。 PowerChuteでサーバー、コンピューターを保護する場合は対応OS表にて各OSの対応状況を示していますが、FTサーバー機については、OS対応の他に、別途ハードウェアへの対応を確認する必要があります。...
PowerChute Business Edition v9.1.1 対応OS表
※特記のないものは日本語OS、英語OSともに対応 ※LinuxはOfficial版のOSのみサポート ※特記のないものは32ビット版OSのみサポート ( 2018年1月18日現在) PowerChute Business Edition for Windows & Linux v9.1.1...
PowerChute Business Edition v9.0.1既知の問題
このページでは、PowerChute Business Editionのインストール時および使用時に発生する可能性のある問題について説明しています。   ※ PowerChute Business Edition v9.1.1の既知の問題についてはこちらのページを参照してください。 問題:...
PowerChute Business Edition "長時間低電圧状態" イベント
PowerChute Business Editionに記録される"長時間低電圧状態"イベントについての説明です。 イベント概要: Smart-UPSが1時間以上にわたってAVR Boost機能が作動しています。 これは、UPSが接続されている商用電源が低電圧の状態であることに対して、UPS内部で電圧を上げて、負荷機器に電源を出力していることを示します。...
PowerChute Business EditionをSELinuxを有効にしたRed Hat Enterprise Linux v5.xにインストールできない
このページでは、PowerChute Business Editionを、SELinuxが有効になっているRed Hat Enterprise Linux v5.xにインストールできない問題について説明しています。 【問題の概要】 Red Hat Enterprise Linux v5.xで、SELinuxが有効(Enforcing)になっていると、PowerChute...
PowerChute Business EditionでSmart-UPS(SU/SUAシリーズ)がエージェント追加時に適用できない場合の対処方法
PowerChute Business EditionにてSmart-UPS(SU/SUAシリーズ)を使用時にエージェントを追加できない場合の対処方法についての説明です。 PowerChute Business Editionにてサーバインストール時、もしくはコンソールより新しいエージェントを追加する際に...
結果 1 - 10 の 100