技術的なFAQ

質問する

フィルターの結果

消去
各種ダウンロード
ここでは各種ソフトウェア製品、パッチモジュール、マニュアルがダウンロードできます。下のリンクより、ダウンロードするファイルの種類を選択してください。 ソフトウェア製品 製品版の ソフトウェア です。(PowerChute Personal Editionのダウンロード)   ファームウエア...
Rack Automatic Transfer Switch (ATS)とUPSの接続に関する留意事項
Rack Automatic Transfer Switch(以下、ATS)とUPSを接続する場合は、以下の点に留意してください。 異なる2つの電源系統から入力可能なATSは、一方の入力電源に異常を検知した場合、もう一方の電源系統に切り替えることが出来ます。ATSは入力電源を監視しており、電圧と周波数があらかじめ設定した範囲を超過した場合、もう一方の電圧と周波数が切り替え設定値内であることを確認し入力電源の切り替えが実行されます。ATSは接続された入力電源の状態により切り替えが行われることから、ATSの入力電源にUPSを使用する場合は次の点にご注意ください。...
Metered/Switched Rack-Mount PDUのメーター表示向き変更方法
Metered Rack-Mount PDU、Switched Rack-Mount PDUにある電流値表示の向きを変更する場合の設定方法についての説明です。   Rack-Mount PDUをNetshelterに取り付ける場合に、PDUの入力プラグを床側から取り込む場合と天井側から取り込む場合の二通りの方法があります。...
APC製品購入時同梱の電源ケーブルについて
APC製品購入時同梱の電源ケーブルについての注意事項をご案内いたします。   お客様各位 シュナイダーエレクトリック株式会社  APC製品購入時同梱の電源ケーブルについて 製品を安全にご使用いただくために、下記事項を必ずお守りください。 ● APC製品に使用する電源コードは、必ず製品添付品もしくは指定の電源コードをご使用ください。...
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ) レールキットとUPSの取り付け可能な最小最大寸法
Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)の ラックマウント型のレールキットの最小最大寸法とUPS本体の取り付け可能な最小最大寸法になります SMTシリーズ 型番 本体奥行 レール長 製品取り付け可能範囲 備考 最小値 最大値 最小値 最大値 SMT1200RMJ1U     665mm...
ラックPDUのシリアル番号確認方法について
シリアル番号を含むバーコードステッカー(上図参照)は、以下のとおり貼り付けてあります。   ・AP7xxx、 AP9xxx ラックマウントPDUおよびラックATS (1U、 2U):ラックに搭載した際、下面(下図A参照)に記載 ・AP7xxx、 AP9xxx ラックマウントPDU (0U):アウトレット配置面(下図B参照)の裏(ラック取付面)に記載...
Network Management Card EX/EMのユーザー名またはパスワードを忘れた場合の対処方法
Network Management Card EX(AP9617)、Network Management Card EM(AP9619)、Rack-Mount PDUのユーザー名またはパスワードを忘れた場合の対処方法について説明しています。 【製品】 ・Network Management...
INFORMATION BULLETIN: Potential Issue with AP8XXX series Rack Power Distribution Units with rpdu2g v6.0.9 firmware
Issue The AP8XXX series Rack PDU's Network Management Card's interface becomes inaccessible or unresponsive as well as the LCD display. The Network...
結果 1 - 8 の 8
  • 1