技術的なFAQ

質問する

フィルターの結果

消去
NetBotz 300, 400, 500シリーズ ログ採取方法
NetBotz 300、400、500シリーズ のログ採取方法を説明してます。 【注意】 NetBotz 300、400、500シリーズのサポートはソフトウェア・ライセンスをお持ち場合のみ受け付けております。 ※本コンテツへのご質問、および操作に関するご質問については、弊社へお問い合わせいただく前に...
NetBotz 300、400、500シリーズ 再起動方法
NetBotz 300、400、500シリーズはAdvanced Viewにて再起動ができます。 ここでは、再起動の実施方法を説明しています。 【注意】 NetBotz 300、400、500シリーズのサポートはソフトウェア・ライセンスをお持ち場合のみ受け付けております。 ※本コンテツへのご質問、および操作に関するご質問については、弊社へお問い合わせいただく前に...
[セキュリティ情報] SSL 3.0 脆弱性(POODLE)のSchneider Electric製品、APCブランド製品への影響について
このページでは、シュナイダーエレクトリックの複数製品に対するSSL 3.0プロトコルの脆弱性 (POODLE)の影響について説明しています。  SSL 3.0プロトコルには、通信の一部が第三者に解読可能な脆弱性が存在します(CVE-2014-3566)。この脆弱性はPOODLE (Padding...
​StruxureWare Data Center Expert, StruxureWare Data Center Operation, 及びNetBotz製品の"セキュリティ脆弱性対応"と"うるう秒対応"について
StruxureWare Data Center Expert(以下 DCE), StruxureWare Data Center Operation(以下 DCO), 及びNetBotz製品は、常に最新版にアップグレード頂くことにより脆弱性に対応した修正を適用いただけます。各製品では、OS及び使用されているアプリケーションコンポーネントのセキュリティ脆弱性に対して積極的に修正対応を行っております。...
NetBotzのカメラ機能を停止する方法
NetBotzでカメラ機能を利用できるのはNBWL0355以上となります。 これはAdvanced Viewを利用する機器となります。 設定はAdvanced Viewから実施します 1. Advanced Viewを起動 2. Camera Podを右クリックし Configure Podを選択(Camera...
NetBotzよりE-Mail送信される温度を摂氏にする方法
Advanced Viewを使うNetBotzでE-Mailで送信される温度が華氏となっている場合の摂氏への変更方法を説明します。 1. Advaned Viewを起動 2. タブ[ Configuration ]の"Region"をダブルクリック 3. Region Configuration画面の"Locales"をJapanese(Japan)に変更しOKボタン押下...
NetBotz のリリースノート、及びマニュアル (日本語版)について
NetBotz のリリースノート、及びマニュアル (日本語版)について、既存のWebホームページ(http://www.apc.com/)やサポートサイト(http://dcimsupport.apc.com/)のドキュメントやマニュアル公開サイトで最新版が公開されていない場合、随時こちらにデータやリンクを掲載してまいりますので、必要時にご確認頂き最新版をダウンロードしてください。...
NetBotz機器が通常よりも大きすぎる(又は小さすぎる)無効なセンサ値(温度、湿度等)を示しているのはなぜですか?
影響を受けるハードウェア機器型番: NBWL0355, NBWL 0455, NBRK0450, NBRK0550, NBRK0570 [根本原因] NetBotzのファームウェアで発生しているバグの影響により、浮動小数点レジスタの破損が発生する事が原因です。 その結果、NetBotzのファームウェアは稀にデータファイルに無効な値を書込む場合があり、誤ったセンサデータを示してしまいます。...
結果 1 - 8 の 8
  • 1