技術的なFAQ

質問する

フィルターの結果

消去
Air Distribution Unit(ACF003)の設置可能環境
ADU : Air Distribution Unit(ACF003) の設置可能環境についての説明です。 【設置可能環境】 電源 : 100V 50Hz/60Hz 使用可能周囲温度 : 0~40℃ 使用可能周囲湿度 : 5~95% (結露無き事) 動作時に騒音レベルが73dBA(1mにて)...
結果 1 - 1 の 1
  • 1