• Man and woman looking on to tablet showing house

    Sicurezza e continuità dell'accesso alla connessione Internet domestica. Per rimanere sempre connessi.

    Approfondimenti
Family watching television in living room

Home theater

Perché mettere a rischio il vostro impianto AV o la vostra raccolta di film, musica e foto che avete accumulato per una vita? I filtri dell'alimentazione AV, i condizionatori dell'alimentazione e le batterie di riserva APC sono progettati per proteggere le apparecchiature elettroniche sensibili dei moderni impianti AV professionali e per garantirne le massime prestazioni.

Non fate da soli: con l'aiuto di APC il vostro impianto AV durerà una vita.

Approfondimenti

Rete domestica

Scegliete la tranquillità con un UPS per la rete domestica e i vostri dispositivi smart, garantendo ai vostri cari una connettività ininterrotta anche in caso di blackout. Con una fonte di alimentazione di riserva per i dispositivi telefonici e di comunicazione, anche in caso di temporali e blackout non perderete la connessione e non vi lascerete sfuggire avvisi o altre avvertenze. 

Rimanete connessi

Family sitting at table with mobile devices
Boy playing video games

Videogiochi

Per APC una fonte di alimentazione di riserva è imprescindibile. Quando l'operatività ininterrotta è critica per vincere la prossima sfida, scegliete un UPS APC. La linea di Back-UPS Pro è ideale per console o videogiochi per PC, ma anche per proteggere costantemente le connessioni ad alta velocità. Le soluzioni Back-UPS eliminano le interferenze e proteggono le apparecchiature, azzerando le interruzioni.

Approfondimenti

Energia portatile

Guardare video in aereo, controllare Instagram mentre si fa la fila al supermercato o scattare foto durante un'escursione. Le batterie portatili APC, leggere e compatte, consentono di caricare in maniera rapida, efficiente e sicura smartphone, tablet, fotocamere o console di gioco portatili, ovunque voi siate.

Ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni di energia portatile

Default Alternative Text
  • L'utilità di una batteria di riserva per la rete domestica

    Ulteriori informazioni per proteggere e gestire efficacemente la rete domestica