• Default Alternative Text

    Vuoi essere uno dei primi ad averlo?

    Ottieni la nuova tecnologia Smart-UPS con batterie agli ioni di litio prima di chiunque altro: ridurrai il costo totale di ownership grazie alla manutenzione semplificata delle batterie.

    PROVALE IN ANTEPRIMA
  • Perché è unico nel suo genere?

    La tecnologia APC Smart-UPS con batterie agli ioni di litio si differenzia rispetto ai tradizionali gruppi di continuità con batterie piombo-acido ed è ideale per gli ambienti IT distribuiti con applicazioni di Edge computing e IoT industriale.

    • Raddoppia la durata delle batterie del tuo gruppo di continuità
    • Permette una riduzione fino al 35% del TCO
    • Riduce il peso della batteria del 30%
    • Offre delle opzioni flessibili per la gestione dei gruppi di continuità remoti

Computer technician using digital tablet performing maintenance check of mainframe equipment

Rispondi a queste quattro domande:

  • Sei stanco di dover sostituire le batterie?
  • Hai dovuto far fronte a un guasto imprevisto delle batterie?
  • Vuoi ridurre il Costo totale di possesso?
  • Hai notato un significativo calo dell’autonomia nel tempo o in condizioni di alta temperatura?

Se la risposta è Sì a una di queste domande, consulta la documentazione APC e scopri la tecnologia dei gruppi di continuità Smart-UPS con batterie agli ioni di litio.

PROVALE IN ANTEPRIMA

La tecnologia agli ioni di litio APC è sicura

Per creare le soluzioni agli ioni di litio Smart-UPS, APC collabora con i produttori e gli integratori di batterie leader del settore. I gruppi batteria agli ioni di litio sono sottoposti a rigidi test di certificazione e sicurezza con sistemi di monitoraggio delle batterie (BMS) che garantiscono tutta la tranquillità di cui hai bisogno.

La tecnologia APC agli ioni di litio riduce il TCO

Se si prendono in considerazione i costi di sostituzione e manodopera su un periodo di 10 anni, la tecnologia Smart-UPS con batterie agli ioni di litio consente di ridurre il costo totale di ownership del 35% rispetto ai gruppi di continuità con batterie piombo-acido.

Il tempo di autonomia delle batterie APC agli ioni di litio è scalabile

A seconda delle proprie esigenze aziendali, è possibile aggiungere dei gruppi batteria agli ioni di litio esterni per aumentare il tempo di autonomia.