Smart-UPS On-Line termékbejelentés

A Schneider Electric Smart UPS On-Line az első egyfázisú készülékcsalád, melynek teljesítménytényezője 1

London, 2014   június 10.  A Schneider Electric, az energiamenedzsment nemzetközi szakértője bemutatta új, 5-10kVA-es Smart-UPS On-Line szünetmentes áramforrás családját. A 6-10 kVA berendezések a vállalat első olyan egyfázisú UPS modelljei, amelyek teljesítménytényezője 1, míg az 5 kVA-es UPS-ek teljesítménytényezője 0,9.

Bill Manning, a Schneider Electric üzleti áramellátási megoldásokért felelős alelnöke elmondta: „A megemelkedett energiaárak folyamatos kihívások elé állítják az informatikai és létesítményüzemeltetési szakembereket, akik a hatékonyság növelésének érdekében a veszteségek csökkentésére és a terhelési igényhez méretezett infrastruktúra alkalmazására törekednek. Az egységnyi teljesítménytényezős UPS eszközünk használatával csökkenthető a veszteség és a komplexitás az áramellátás védelmének kialakításakor. Az egységnyi teljesítménytényező nagyobb mennyiségű valódi energiát biztosít, mint az aktív teljesítménytényezővel javított kapcsolt módú áramforrások, amelyeket a legtöbb informatikai szerverhez és hálózati berendezéshez használnak.”

Az új Smart-UPS On-Line hatékony energiaminőséget és teljesítményt kínál kis ökológiai lábnyommal. Rugalmas kialakításának köszönhetően mind rackszekrénybe építve, mind szabadon álló kivitelben telepíthető, ami mindenféle környezetben leegyszerűsíti a UPS telepítését, üzemeltetését és szervizelését. A beépített hálózatmenedzsment kártya lehetővé teszi a további tartozékokkal vagy kommunikációs opciókkal való felszerelést.

A kettős konverziós, on-line topológiájú APC Smart-UPS On-Line áramforrások ideális megoldást jelentenek számos alkalmazási területen, a hálózati és szerverhelyiségektől a fiókirodákon át az akár ipari biztonsági áramellátást kívánó környezetekig. Ebben a magas rendelkezésre állású konstrukcióban az inverter folyamatosan szabályozza a kimeneti energiaellátást, így olyan terhelések védelmére is alkalmazható, amelyek a kisebb feszültségeséseket vagy megszakadásokat, frekvenciaingadozásokat nem tolerálják úgy, mint a kapcsolóüzemű tápegységek (ilyen területek például a folyamatszabályozás és az ipari vezérlések védelme).

Azonban, mivel a legtöbb számítógép és hálózati berendezés számára nem okoznak fennakadást a kisebb feszültségkiesések (>20ms), a Smart-UPS On-Line működtethető magas hatásfokú „zöld” üzemmódban is. Ilyenkor normál állapotban a kettős konverziós üzem helyett bypass ágon üzemel a UPS, ez teszi lehetővé az akár 97%-os hatásfokot. Ezáltal nemcsak a felhasznált energiát és annak költségét csökkenti a tápegység, de a kisebb hőveszteségnek köszönhetően a hűtési igénye is kisebb. A kisebb hőmennyiség pedig javítja az olyan kulcsfontosságú komponensek élettartamát, mint például az akkumulátorok.

A színes, háttérvilágítással ellátott grafikus LCD kijelző valós időben mutatja meg a UPS állapotadatait. Az LCD kijelzőn továbbá diagnosztikai és naplóadatok is megjelennek, amelyek hasznosak lehetnek az áramellátási problémák azonosításához, mielőtt azok leállást okoznának. A magasabb energiahatékonyság és az energiafelügyelet fejlesztése érdekében az egységek beépített energiamérővel is rendelkeznek.

Az új Smart-UPS On-Line család intelligens akkumulátor menedzsment megoldása az aktuális állapotnak megfelelően előrejelzi a csereigény várható időpontját, így a felhasználók minden egyes akkumulátor (beleértve a külső akkumulátor csomagokban lévőket is) státuszát ellenőrizhetik. Ez javítja az akkumulátorok élettartamát, és idejében figyelmeztet arra, ha egy akkumulátor cserére szorul. Probléma esetén a felhasználói felületen keresztül azonosítható a hibás elem, és a berendezés jelzi, ha más akkumulátorokat is ajánlatos kicserélni. Az akkumulátorok üzem közben, a normál működés megszakítása nélkül cserélhetők.

Az új modellek gyors töltési ideje szintén magasabb rendelkezésre állást biztosít olyan környezetben, ahol az energiaellátási problémák miatt rövid idő alatt többször lehet számítani áramkimaradásra vagy feszültségingadozásra. Ráadásul az új UPS-ek nemcsak töltött akkumulátorral képesek újraindulni, ezért a közületi áramellátás visszatérését követően azonnal helyreállhat a kritikus berendezések energiaellátása.

A biztonság és a nyugalom érdekében a Smart-UPS On-Line UPS-re három év garanciát biztosítunk. További információt a www.schneider-electric.com és a www.apc.com webhelyen talál.

A Schneider Electricről:l
A Schneider Electric, az energiamenedzsment nemzetközi szakértője több mint 100 országban, több piaci szegmensben is piacvezetőként kínálja integrált megoldásait az áramszolgáltatás, az infrastruktúra, az ipar és a gépgyártás területén, valamint a nem lakóépületek, az adatközpontok és –hálózatok területén csakúgy, mint a lakossági piacon. A vállalatcsoport tevékenységével arra fókuszál, hogy a felhasznált energiát biztonságossá, megbízhatóvá és hatékonnyá tegye. A Schneider Electric aktív elkötelezettsége segíteni a magánszemélyeket és vállalatokat egyaránt, hogy a legtöbbet érjék el energiájukkal. Stratégiájának és több mint 150.000 alkalmazottjának köszönhetően a vállalat 2013-as árbevétele meghaladta a 24 milliárd eurót.

www.schneider-electric.com

Szerkesztői megjegyzés
*Ha a „zöld” módban a közüzemi tápellátás minősége a konfigurálható tartományon kívülre esik, a UPS azonnal (kevesebb mint 10 ezredmásodpercen belül) és automatikusan visszavált online módba.

A Schneider Electric legfrissebb híreinek megtekintéséhez

Kattintson ide