ESZKÖZÖK ÉS TERMÉKVÁLASZTÓK

Vegye igénybe segítségünket az otthoni és üzleti igényeinek megfelelő termék kiválasztásához.

További információ

UPS

Tartalék akkumulátorokra van szüksége valamihez a személyi számítógéptől az adatközpontig terjedő tartományban? Adja meg a védeni kívánt berendezés típusát vagy a teljes áramellátási igényt, és a UPS választó a megfelelő terméket fogja javasolni Önnek.

UPS-akkumulátorok és fejlesztések

Az APC UPS-fejlesztésválasztója segítséget nyújt a frissítési lehetőségek és az akkumulátorok lecserélési megoldásainak keresésében és összehasonlításában, garanciális és garancián túli UPS-termékek esetében egyaránt.

Túlfeszültség-védelem

A túlfeszültség másodpercek alatt tönkreteheti a legdrágább elektronikai berendezéseket is! Ne kockáztasson! Szerezzen be egy APC túlfeszültség elleni védőberendezést az értékes elektronikai berendezéseinek biztonsága érdekében.

TradeOff Tools

Ezekkel az egyszerű, interaktív eszközökkel könnyedén elemezhetők a lehetséges forgatókönyvek – a felhasznált adatokkal és megoldásokkal pontosan megbecsülhető az eredmény.

Rackes áramelosztó

A PDU-választó használatával választhat a rackes áramelosztási ajánlataink közül, amelyeket úgy terveztünk, hogy megfeleljenek a belépő szintű hálózati berendezések és a nagy sűrűségű szerverek és a blade szerveres környezetek igényeinek is.

Szolgáltatások

A szolgáltatásválasztó segítségével kiválaszthatja kínálatunkból az Ön APC-termékéhez javasolt ajánlatokat.

További tudnivalók

Unlock the world with a touch of your hand

*Megjegyzés: előfordulhat, hogy az oldalon látható termékfotók nem az Ön országában elérhető termékeket ábrázolják.