A fiókirodákban elhelyezett informatikai szekrényeket senki sem tiszteli – mondhatnánk Rodney Dangerfield híres mondására utalva. A számos fiókvállalattal rendelkező vállalatoknál – például üzlet- és étteremláncoknál – jellemző, hogy a szervereket olyan szekrénybe helyezik, amely egyéb célokra, például tárolásra is szolgál. Nem nehéz elképzelni, hogy ilyen esetekben könnyen károsodhat a szerver, vagy akár el is tulajdoníthatják azt.
Korábban már említettük, hogyan biztosítható az informatikai szekrények megfelelő szellőzése, ebben a posztban azonban azt szeretném bemutatni, milyen fontos a távoli szekrények megfelelő monitorozása.
Mivel a monitorozás valóban elengedhetetlen. Sok fiókvállalat és üzlet kis alapterületű, így nem jut hely külön hálózati helyiségnek. Ezért a vállalatok a tárolóhelyiségben helyezik el a szervert, ahol nem feltétlenül részesül megfelelő bánásmódban. Például meglökhetik dobozpakolás közben, vagy nedvesség érheti, ha beázik a tető. A helyiséget nagy valószínűséggel nem őrzik folyamatosan, így valaki szándékosan vagy véletlenül elronthatja, vagy akár el is lophatja a szervert.
Hogyan értesülhetnek az informatikai munkatársak az ilyen eseményekről, és hogyan orvosolhatják azokat? Az informatikai részleg általában akkor értesül a bajról – ha egyáltalán értesül róla –, amikor nem érkezik adat a kiszolgálótól. Ekkor persze már túl késő.
A megoldás az, ha különböző eszközökkel távolról figyelik a hálózati helyiséget, és értesítést kapnak a hibákról. Mivel ez a feladat nem bízható például egy kávézó dolgozóira, távoli monitorozó rendszert kell kialakítani.
Erre a célra fejlesztette ki az APC by Schneider Electric Netbotz termékeit, amelyek elvégzik a biztonsági és környezeti monitorozási feladatokat. A Netbotz berendezés a falra rögzíthető a távoli szerverhelyiségben, és kamerája figyeli az eseményeket. Érzékelők helyezhetők a padlóra, így a rendszer tudja, mikor nyílik ki egy-egy ajtó. Ha egy olyan ajtót nyitnak ki, amelyet nem kellene, és a rendszer úgy van beállítva, értesíti az illetékes személyeket. A vállalati központból betekinthetünk a helyiségbe, hogy történik-e valami, és szükség esetén beavatkozhatunk.
Emellett a rendszer az egyéb környezeti összetevőket is figyeli, például a hőmérsékletet, páratartalmat, légáramot és harmatpontot – azaz szemmel tarthatjuk, hogy túl meleg van-e a helyiségben, vagy éppen túl magas-e a páratartalom. A Netbotz audiofunkcióval is rendelkezik, azaz beszélgethetünk a távoli helyiségben lévő személlyel, például instruálhatjuk a szerver hibaelhárítási folyamata során.
Ha kíváncsi a Netbotz működésére, kattintson a „Megnézem” hivatkozásra a Netbotz Rack Monitor 550 leírása alatt ezen az oldalon, és megtekinthet egy éles rendszert működés közben. (Bár általában nem zajlanak látványos események.)
Sokszor halljuk, hogy az adatközpontban fontos a megfelelő áramellátás és hűtés, és ez valóban így is van. De gondoljon azokra a távoli helyekre, ahol mindenféle, a vállalat számára bevételt eredményező tevékenység zajlik. Ezek a helyek is fontosak, így megfelelő figyelmet igényelnek.