Hálózatba kötött otthon

„Ó, ha ezek a falak beszélni tudnának!” – időnként mindenkiben felötlik ez a gondolat.  Nos, ez a kívánság most valóra válik.  És az otthona igazán hasznos dolgokat fog elárulni! Mint például, hogy valaki áll az ajtó előtt. És Ön egy mozdulattal ellenőrizheti, ki az, majd megnyugodhat, hogy csak az anyósa az, aki hozott valamit. Azt nem tudja megmondani, hogy gőzölgő vacsorát hozott-e, viszont Ön távolról kinyithatja az ajtót (vagy éppen zárva tarthatja azt…). 


Délután 4 óra van, és az otthona értesíti, hogy tizenéves lánya még nem ért haza az iskolából. SMS-ben megtudja, hogy most nem azzal a fiúval tölti az időt, akivel amúgy találkozgat, hanem különórája van a suliban. 


Az otthona jelzi, hogy a füstjelző bekapcsolt. Távolról megkeresheti, hogy melyik szobában jelez, majd felhívja a gyerekeit és elmagyarázza, hogyan kell pizzát sütni a sütőben. 


Kéthetes vakációra utazik, de elfelejti lekapcsolni a légkondicionálót. Ledobja a strandpapucsot, hátradől a napozóágyon, és a telefonjára telepített alkalmazással távolról kikapcsolja a légkondit... több száz dolláros villanyszámlától kímélve meg magát. Most már jöhet a pihentető nyaralás! 


Elfelejti feltekerni a fűtést a téli házikóban a hétvégi síelés után. Távolról beállítja a fűtést, így biztosan nem fagynak be a csövek.

 

Ezek nem futurisztikus képzelgések Jetsonék otthonáról, hanem valójában – egy igazán közeli galaxisban! – elérhető funkciók. A technológia egyre több helyen elérhető – pontosan olyan otthonokban, mint amilyen az Öné. 


A technológiai fejlődésnek köszönhetően a megoldás egyre működőképesebb. A kiindulópont: gyorsabb hálózat és minden eddiginél nagyobb sávszélesség. Az olcsóbb és modernebb érzékelő áramkörök és szenzorok, valamint a vezeték nélküli rádiókészülékek csökkenő költségei révén egyre több fogyasztási cikk használ internetcsatlakozást. A mai generáció számára az internet alapvető elvárás, és nemcsak a közösségi média, hanem a naponta használt készülékek miatt is.  A jelenség térnyerése a kényelmes és bárhol használható okostelefonoknak köszönhető, amelytől ma már mindannyian úgy függünk, mint egy virtuális póráztól vagy láthatatlan kerítéstől. Hamarosan az okostelefon lesz a műszerfal, amelyen keresztül felügyeljük, kezeljük és irányítjuk az eszközeinket.

Az internetet használó eszközök száma szinte végtelen:

  • tablet
  • tévé
  • játékkonzol
  • zárak
  • háztartási gépek (hűtő, mosógép, szárítógép)
  • termosztát
  • füstérzékelő
  • videokamera
  • kapcsolók
  • égők
  • aljzatok
  • stb.

2008-ban világszinten több készülék használta az internetet, mint ember! A Gartner becslése szerint 2020-ra 26 milliárdnál is több készülék csatlakozik majd az internetre.  Az ún. Dolgok Internetén („Internet of Things”, azaz IoT) keresztül ezek a készülékek nemcsak csatlakoznak az internetre, hanem egymással is kommunikálnak, hogy javíthassák a felhasználói élményt.

Nem számít, milyen készülékeink vannak, vagy milyen céllal használjuk az internetes eszközöket, egy közös dolog van bennük: ahhoz, hogy az összes funkciót használni tudjuk, csatlakoztatni kell őket az internetre.  Az internetkapcsolat hiánya sok esetben nagy probléma (például riasztók, biztonsági berendezések esetén), más helyeken a hatékonyságot befolyásolhatja. Viszont szinte minden esetben igaz, hogy egy teljes generációt képes kiborítani az internet hiánya, akik nem akarnak várni, és nehezen bírják nélküle. A mindennek alapjául szolgáló kapcsolat – az összetartó erő, ha úgy tetszik – a hálózat és annak elérhetősége. Ha a hálózat hibás, például csökken a teljesítménye vagy leáll, elveszítjük az irányítást, a felügyeletet, a kényelmes eszközt, amelyre folyamatosan támaszkodunk.  Otthon ez a hálózat általában a vezeték nélküli router vagy az internetszolgáltatótól kapott egyéb készülék (modem stb.).


Viharban vagy áramszünet alatt gyakran megszakad a hálózati kapcsolat – pont akkor, amikor a legnagyobb szüksége lenne rá. Ha nincs internet, azzal megszakad a kommunikációs csatorna, és vészhelyzetben nem tudjuk felvenni a kapcsolatot ismerőseinkkel, családtagjainkkal. A legjobb módszer, hogy áramkimaradáskor is biztosított legyen az internetkapcsolat, ha az otthoni hálózathoz használt berendezést és az okoskészülékeket szünetmentes áramforráshoz, azaz UPS-hez csatlakoztatjuk. Az APC by Schneider Electric Back-UPS órákig garantálja a hálózat működését, és szükség esetén feltölti a mobil készülékeket. A BGE70 többórányi üzemidőt képes biztosítani a kis fogyasztású készülékek (pl. hubok, routerek) számára. A BG500 felügyeleti funkciója révén automatikusan visszacsatlakozik az internetre a hálózati eszközök újraindításával, amennyiben érzékeli a hálózati kapcsolat hiányát – ami elég gyakran előfordul, ha túl sok a kapcsolat, vagy az internetszolgáltató módosítja az IP-címet.


Attól függetlenül, hogy személyes vagy szakmai okokból van-e szükségünk folyamatos internetkapcsolatra, az internet ma már a mindennapok része. Ha az otthonunk vagy vállalkozásunk hálózatát megfelelő eszközökkel biztosítjuk, az igazán megnyugtató érzés.