«О! Если бы стены могли говорить»... Кто хоть иногда об этом не мечтал?  Теперь они могут!  И расскажут очень важные вещи! Подключенный дом сообщит хозяину о том, что кто-то стоит у него на пороге; одно движение пальца — и вы уже видите, что это теща пришла с каким-то пакетом. Правда, определить по запаху, принесла она горячий обед или что-то другое, не получится  , но дистанционно открыть дверь — вполне! (Или не открывать...) 


В 16:00 дом пожалуется, что ваша дочь-подросток все еще не вернулась из школы. И с помощью текстовых сообщений вы с облегчением убедитесь, что она не проводит время с тем пареньком, с которым флиртовала недавно, а сидит на дополнительных занятиях. 


А однажды дом сообщит о срабатывании датчика задымления. Вы дистанционно определите, в какой комнате это произошло, и посредством телефонных переговоров выясните, что детям не помешает еще один урок приготовления пиццы с помощью тостера. 


Уезжая в отпуск на две недели, вы забудете выключить кондиционер. Подумаешь! Достаточно просто, развалясь в шезлонге и раскидав шлепанцы, запустить приложение на телефоне и дистанционно выключить кондиционер, избавляя себя от дополнительных расходов на электричество в несколько сотен долларов... Вот ТЕПЕРЬ это отдых! 


Забыли включить систему отопления в зимнем доме, в котором останавливаетесь после катания на лыжах в выходные? Сделайте это дистанционно, чтобы трубы не замерзли.

 

С футуристическими концепциями дома Джетсонов покончено, но все то же самое воплощено в реальность в ближайшей галактике. Технология внедряется во все большем числе домов, таких же, как ваш. 


Недавние достижения сделали ранее невозможное совершенно реальным. Все начинается с сетей невиданой прежде скорости и пропускной способности. Далее, новейшие, более совершенные и менее дорогостоящие датчики и преобразователи в сочетании с падением цен на беспроводные технологии позволяют подключать к коммуникационным сетям все больше различных потребительских продуктов. Нынешнее поколение рассматривает состояние «подключения» как совершенно естественное, и не только в отношении социальных сетей, но и в отношении устройств, с которыми они работают каждый день.  Распространение всего этого стало возможно благодаря удобным и вездесущим смартфонам, к которым мы все прикованы невидимой цепью. Смартфон превратился в окошко, цельную пластину стекла, сквозь которую можно наблюдать за различными устройствами и управлять их работой.

Разнообразию таких устройств нет конца:

  • планшеты,
  • телевизоры,
  • игровые консоли,
  • замки,
  • бытовая техника (холодильники, стиральные/сушильные машины),
  • термостаты,
  • датчики дыма,
  • видеокамеры,
  • выключатели,
  • лампы,
  • розетки,
  • и т. д.

Еще к 2008 году число подключенных устройств превысило численность населения планеты! А к 2020 г., согласно прогнозу Gartner, их будет больше 26 млрд!  Интернет вещей обеспечит не только «подключение» всех этих устройств, но и их взаимодействие друг с другом, что открывает дополнительные возможности.

Неважно, какими устройствами мы пользуемся сегодня и каким образом, одно остается неизменно: все они должны быть ПОДКЛЮЧЕНЫ, чтобы реализовывать свой потенциал в полной мере.   Во многих случаях последствия отсутствия подключения критичны (сигнализации, системы безопасности), в других — ограничиваются снижением производительности и практически всегда — огорчают представителей поколения, которое привыкло рассчитывать на немедленное удовлетворение своих запросов и не особенно терпимо относится к отсутствию подключения. Таким образом, основой, общей матрицей, если хотите, служит сеть и уровень ее готовности. При отказе сети — из-за отключения энергоснабжения или из-за зависания ПО — мы теряем контроль, теряем возможности управления и удобство, на которые уже привыкли полагаться.  Состав оборудования домашней сети обычно включает беспроводной маршрутизатор и какое-либо еще устройство, обеспечивающее связь с сетью провайдера (модем, маршрутизатор и т. п.)


Бури и аварии электросети способны разорвать связь в тот самый момент, когда она больше всего необходима. Потеря доступа в Интернет закрывает важнейший коммуникационный канал и, главное, лишает нас возможности связаться с друзьями или родными по ходу потенциально опасной ситуации. Простое и надежное средство сохранить интернет-доступ во время отключения электросети — защитить сетевое оборудование и сетевые адаптеры необходимых устройств с помощью источника бесперебойного питания (ИБП). Устройства APC by Schneider Electric Back-UPS обеспечат автономную работу сети в течение нескольких часов и зарядку мобильных устройств по мере необходимости. Модель BGE70 рассчитана на обеспечение питанием маломощных устройств, таких как концентраторы и маршрутизаторы, в течение многих часов, а BG500 способна обнаруживать разрыв интернет-соединения — что нередко случается из-за перегрузки подключениями, смены IP-адреса провайдером или иных причин — и перезагружать сетевые устройства для его восстановления.


Требование поддержания соединения круглые сутки без каких-либо перебоев, будь то в деловых или личных интересах, уже стало для нас обычным, и знание того, что сеть жилища или малого предприятия защищена от неисправностей электроснабжения, дает определенное ощущение комфорта.