Alianza con EMC

EMC_Corporation_logo-85x85

Al combinar una infraestructura física con StruxureWare DCIM Software, las organizaciones pueden ofrecer, de forma simple y eficaz, una solución de IT completa y de gran eficiencia energética que ha sido previamente probada y optimizada y que puede instalarse rápidamente en cualquier empresa, desde oficinas remotas hasta el cloud. Estas herramientas de gestión de APC permiten una gestión remota de datos y redes que se integra a la perfección con el hardware de EMC hardware, reduciendo así la necesidad y el coste de usar personal de asistencia informática en el emplazamiento. Entre sus ventajas se incluyen:

  • Reducción de riesgos: Las configuraciones validadas previamente ayudan a garantizar la instalación adecuada de las aplicaciones actuales en la nueva infraestructura.
  • Implementación acelerada: Su arquitectura unificada y estandarizada reduce el tiempo de inactividad de transición y los gastos generales de administración.
  • Flexibilidad: Admite una amplia variedad de aplicaciones y cargas de trabajo a través de combinaciones de hardware y software totalmente fiables.
  • Infraestructura modular: Permite a IT construir un Data Center del tamaño adecuado y evitar el malgasto de recursos.
  • Al ser soluciones probadas previamente, han demostrado que funcionan y que reducen el tiempo de implementación, adquisición e instalación.

Leer más acerca de lo que están haciendo nuestros alliance partners

Leer más