Der schnelle Weg zur Kühllösung

Schneider Electric bietet Quick-Ship-Option für Uniflair LE DX

Ratingen, 27. Juli 2016 – Seit dem 1. April 2016 ermöglicht Schneider Electric seinen Kunden den besonders schnellen Bezug der Lösung Uniflair LE DX. Durch die Quick-Ship-Variante ist das Produkt innerhalb von zehn Werktagen nach Bestellung beim Kunden.

Um diesen Service gewährleisten zu können, wird eine begrenzte Menge an vorkonfigurierten Geräten am holländischen Standort Helmond gelagert. Daraus entsteht eine weitere Bestellmöglichkeit neben den bekannten Manufacture-To-Order- (MTO) und Engineering-To-Order (ETO)-Modellen, die weiterhin den Hauptvertriebsweg bilden werden. Bei der Bestellung der MTO-Modelle können diese entsprechend der Kundenwünsche konfiguriert werden. Änderungen an vorproduzierten Quick-Ship-Modellen sind nicht möglich.

Die Quick-Ship-Modelle sind in den folgenden Konfigurationen erhältlich:

  • Kühlung nach Direktverdampfer-Prinzip
  • Stromversorgung von 400V/3ph+N/50Hz (luftgekühlter Kondensator)
  • Kühlkapazität von 20 bis 64 kW
  • Mit EC-Motor-Lüfter
  • Als Downflow-Version
  • Ausgestattet mit Luftbefeuchter und elektronischem Heizelement

Zusätzlich als Gerätezubehör erhältlich:

  • Doppelbodensockel
  • Luftgekühlte Verflüssiger in horizontaler und vertikaler Ausführung
  • Uhrenkarte
  • RS 485 und TCP/IP-Busanbindung
  • Wasserleckage-Sensor

Mithilfe der Lagerbestellungen wird die Einführungszeit verkürzt, und das Bestellmanagement kleiner Projekte kann agiler umgesetzt werden. Gedacht sind diese Modelle für kleine Bestellmengen.

Über Schneider Electric
Schneider Electric ist der globale Spezialist für Energiemanagement und Automation. Mit einem Umsatz von etwa 27 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2015 kümmern sich unsere über 160.000 Mitarbeiter um Kunden in mehr als 100 Ländern, unterstützen sie dabei, ihre Energie und ihre Prozesse in sicherer, zuverlässiger, effizienter und nachhaltiger Weise zu managen. Vom einfachen Schalter bis hin zu komplexen Anlagen verbessern unsere Technologie, unsere Software und unser Service die Art und Weise, wie unsere Kunden ihr Geschäft managen und automatisieren. Unsere vernetzte Technik gestaltet Industrien um, verwandelt Städte und bereichert Leben.

Bei Schneider nennen wir dies Life Is On.
www.schneider-electric.de

Follow us on: https://twitter.com/SchneiderElecDE

Pressekontakt
LEWIS Communications GmbH

Christiane Conrad / Elisabeth Wagner / Monique Gepp
Tel: +49 (0) 89 17 30 19 - 0
E-Mail: schneider@teamlewis.com

Unternehmenskontakt für Redaktionen
Schneider Electric

Thomas Hammermeister
Tel: +49 (0) 21 02 4 04 - 94 59
Mobil: +49 (0) 172 2179386
E-Mail: thomas.hammermeister@schneider-electric.com

Lesen Sie die Neuigkeiten von Schneider Electric

Hier klicken