Effizient, zuverlässig, flexibel und konfigurierbar - der Uniflair LE HDCV

Effizient, zuverlässig, flexibel und konfigurierbar - der Uniflair LE HDCV

Doppelbodenkühllösung für die nächste Datacenter-Generation

Ratingen, 17. Dezember 2015 – Das Präzisionskühlsystem verbindet das Know-how von Schneider Electric IT Business hinsichtlich hochverfügbarer Anwendungen mit dem aktuellsten Stand der Kühltechnik. Oberste Priorität haben dabei die unterbrechungsfreie Kühlung, niedrige Betriebskosten sowie eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Durch die Uniflair LE HDCV-Reihe wird die Doppelbodenklimatisierung auch Betreibern von Serverräumen mit drei bis acht Rackreihen zugänglich. Für eine wesentlich höhere Energieeffizienz sitzen die Lüfter mit schaufelförmigen Ventilatorblättern am unteren Ende des Gerätes. Durch ein geändertes Layout, bezogen auf das Vorgängermodell, verfügen die neuesten Kühllösungen über größere Wärmetauscher und größere Filter für geringere Druckverluste, wodurch die Geräte effizienter betrieben werden können.

Für den Doppelbodenbetrieb ist nun auch kein separater Rahmen mehr nötig. Die Geräte verfügen über einen integrierten Rahmen in der Lüftereinheit, der bei Bedarf um Stützfüße erweitert werden kann. Somit werden Material und auch Kosten eingespart. Außerdem entspricht die gesamte Produktpalette den aktuellsten ASHRAE-Richtlinien und ermöglicht höhere Betriebstemperaturen für ein Maximum an Systemeffizienz. Darüber hinaus ist jedes Gerät auch für traditionelle Betriebsbedingungen gerüstet. Damit die Geräte auch auf engem Raum betrieben werden können, kann die Verrohrung dem Kühlsystem optional von oben zugeführt werden.

Weitere Eigenschaften
Neueste EC-Motoren sorgen für den Antrieb der Ventilatoren und garantieren zuverlässigen Betrieb. Eine optimale Aerodynamik sowie maximale Effizienz bei geringem Stromverbrauch wird durch die schaufelförmigen Ventilatorblätter erreicht. Zudem wird die Leistung des Lüfters kontinuierlich durch den integrierten Mikroprozessor angepasst.

  • Der Uniflair LE HDCV ist wahlweise mit einem Kaltwasserkühlkreislauf mit Zwei- oder Drei-Wege-Ventil oder zwei getrennten Kühlkreisläufen und entsprechenden Zwei- oder Drei-Wege-Ventilen ausgestattet. Für maximale Energieeffizienz während des Betriebs der Kühlkreisläufe können verschiedene Redundanzsysteme gewählt werden.
  • Schneider Electric setzt bei den Wärmetauschern des Kühlsystems auf hydrophil vorbehandelte Kupferrohre mit Aluminiumlamellen. Druckabfälle werden automatisch ausgeglichen und die Wärmetauscher verfügen über erhöhte SHR-Werte.
  • Wie alle Uniflair Kühlsysteme, ist auch der Uniflair LE HDCV mit einem multifunktionalen Mikroprozessorregler ausgestattet, der über einen EIN-/AUS-Schalter verfügt.
  • Ein hocheffizienter EU4-Kassettenfilter ist zur Luftfilterung verbaut und verfügt über einen Differenzdruckschalter für die Überwachung verschmutzter Filter sowie über einen Druckschalter für geringen Luftstrom.
  • Das Gehäuse selbst besteht aus verzinktem Stahl sowie einer wärmeisolierenden und schalldämmenden Innenverkleidung.
  • Für höhere Energieeffizienz verfügt jetzt jede Baugröße von 30 bis 200 Kilowatt über zwei Gerätetypen: Einen für normale Wassertemperaturen und den zweiten für hohe Wassertemperaturen. Damit ist das gesamte Spektrum abgedeckt und die Geräte können den Anforderungen entsprechend eingesetzt werden.

Über Schneider Electric
Schneider Electric ist der globale Spezialist für Energiemanagement und Automation. Mit einem Umsatz von 25 Mrd. € 2014 kümmern sich unsere 170.000 Mitarbeiter um Kunden in mehr als 100 Ländern, unterstützen sie dabei, ihre Energie und ihre Prozesse in sicherer, zuverlässiger, effizienter und nachhaltiger Weise zu managen. Vom einfachen Schalter bis hin zu komplexen Anlagen verbessern unsere Technologie, unsere Software und unser Service die Art und Weise, wie unsere Kunden ihr Geschäft managen und automatisieren. Unsere vernetzte Technik gestaltet Industrien um, verwandelt Städte und bereichert Leben.

Bei Schneider nennen wir dies Life Is On.
www.schneider-electric.de
Follow us on: https://twitter.com/SchneiderElecDE

Pressekontakt
LEWIS Communications GmbH

Christiane Conrad / Elisabeth Wagner / Monique Gepp
Tel: +49 (0) 89 17 30 19 - 0
E-Mail: schneider@teamlewis.com

Unternehmenskontakt für Redaktionen
Schneider Electric

Thomas Hammermeister
Tel: +49 (0) 21 02 4 04 - 94 59
Mobil: +49 (0) 172 2179386

APC-PR-Ansprechpartner

Lewis PR, Karlstraße 64, D-80335 München
Kontakt: Christiane Conrad
Telefon: +49 (0) 89 17 30 19 42
christiane.conrad@lewispr.com

Lesen Sie die Neuigkeiten von Schneider Electric

Hier klicken