Easy UPS 3S: Schneider Electric stellt Dreiphasen-USV für kleine und mittlere Rechenzentren vor

Easy UPS 3S: Schneider Electric stellt Dreiphasen-USV für kleine und mittlere Rechenzentren vor

  • USV-Anlagen der neuen Baureihen decken einen Leistungsbereich von 10 bis 40 kVA ab
  • Wirkungsgradwert von bis zu 96 Prozent im Doppelwandler-Betrieb und bis zu 99 Prozent im Eco-Modus

Ratingen, 27. Juni 2018 – Schneider Electric ergänzt sein Portfolio an dreiphasigen USV-Anlagen um die neue Easy UPS 3S Serie. Die kompakten Doppelwandler-Systeme der Schutzklasse IP20 kommen in Leistungsgrößen von 10 bis 40 kVA und sind in verschiedenen Baugrößen erhältlich. Sie eignen sich für den Einsatz in kleinen und mittleren Rechenzentren und zur Absicherung leichter Industrieanwendungen. Ausgelegt sind die USV-Anlagen für Betriebstemperaturen von bis zu 40 °C.

Im Doppelwandler-Betrieb erreichen die Easy UPS 3S Einheiten einen Wirkungsgradwert von bis zu 96 Prozent. Zusätzliches Energieeinsparpotenzial bietet der Eco-Modus mit einer Gesamteffizienz von bis zu 99 Prozent. Dank des hohen Leistungsfaktors von 0,99 werden die Blindleistungsverluste überdies auf ein Minimum reduziert.

Die platzsparenden Easy UPS Modelle mit integriertem Loadtest, Überlastschutz und großem Eingangsspannungsfenster lassen sich einfach installieren, bedienen und warten. Mithilfe von Schwerlastrollen können sie schnell in Position gerollt und über einen frontseitigen Wartungszugang jederzeit überprüft werden. Insgesamt lassen sich zudem bis zu vier Systeme parallelschalten.

Konfiguriert und verwaltet werden die USV-Einheiten über ein benutzerfreundliches Display. Mit der optional erhältlichen SNMP-Karte ist es außerdem möglich, die neuen USV-Anlagen in die cloudbasierte DCIM-Plattform EcoStruxure IT Expert oder in die On-Premise-Plattform StruxureWare for Data Centers zu integrieren. Interessierte Partner unterstützt das Service-Team von Schneider Electric außerdem direkt vor Ort bei der Inbetriebnahme und Wartung der Dreiphasen-USVs.

„Easy UPS 3S kommt dank erstklassiger Verfügbarkeit, Qualität und Zuverlässigkeit, einfacher Konfigurierung und Handhabung den Anforderungen von KMUs, Rechenzentren und Fertigungsbetrieben optimal entgegen“, so Pedro Robredo, Vice President, Secure Power bei Schneider Electric. „Wir freuen uns, dass die neue dreiphasige USV-Lösung ab sofort in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika verfügbar ist. Mit seiner Einfachheit, Wettbewerbsfähigkeit und Vielseitigkeit ist Easy UPS 3S ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungsumgebungen geeignet.“

Über Schneider Electric
Schneider Electric ist führend bei der Umsetzung der digitalen Transformation in den Bereichen Energiemanagement und Automatisierung. Das Unternehmen bietet intelligente Lösungen für die Segmente Privathaushalt, Gebäudetechnik, Rechenzentrum sowie für Infrastrukturanbieter und die Industrie. Mit Niederlassungen in über 100 Ländern gehört Schneider Electric zu den weltweiten Marktführern im Energiemanagement, in der Mittel- und Niederspannung sowie bei der sicheren Stromversorgung und der Automatisierungstechnik. Wir bieten integrierte Effizienzlösungen, die Energie, Automation und Software nahtlos miteinander verbinden.
In unserem globalen Ökosystem arbeiten wir mit einer großen Partner-, Integratoren- und Entwicklergemeinschaft zusammen. Unsere offenen Plattformen gewährleisten dabei Echtzeitkontrolle und maximale Betriebseffizienz. Wir glauben, hervorragende Mitarbeiter und Partner machen Schneider Electric zu einem großartigen Unternehmen. Unser Engagement für Innovation, Vielfalt und Nachhaltigkeit stellt sicher, dass unser Firmenmotto „Life is On“ für alle Menschen, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort gilt.

www.schneider-electric.de


Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
E-Mail: shommer@riba.eu
Web: www.riba.eu