- APC by Schneider Electric stellt im Rahmen der 360°dcLounge in Halle 12 aus
- Neue USV-Systeme mit integriertem Cloud-Monitoring und Lithium-Ionen-USVs für dezentrale IT-Umgebungen
- APC-Partner können sich unter anderem über Konfigurator für Edge-Lösungen informieren
Ratingen, 08. Mai 2018 – APC by Schneider Electric ist in diesem Jahr mit einem Messestand im Rechenzentrumsareal des 360°dcPavilions in Halle 12 (B.92) auf der CEBIT 2018 vertreten. Zu den diesjährigen Fokusthemen zählen unter anderem Infrastrukturlösungen für dezentrale IT-Umgebungen und Edge-Anwendungen.
Im Rahmen des digitalen Wandels werden geschäftskritische Anwendungen und IoT-Systeme aufgrund steigender Bandbreiten- und Latenzanforderungen zunehmend an den Rand von Unternehmensnetzen ausgelagert. Edge-Computing ermöglicht dabei die zuverlässige Bereitstellung von Rechenleistung innerhalb verteilter IT-Strukturen. Fachbesucher und APC-Partner können sich auf der CEBIT in Hannover vom 12. bis 15.06.2018 über die neuesten USV-Technologien und Micro DC-Lösungen für Edge-Anwendungen von APC informieren.
APC zeigt unter anderem seine neuen SmartConnect-USV-Systeme mit integrierter Cloud-Überwachung. Die SmartConnect-Funktion mit Batterie- und Statusmonitoring steht für ausgewählte USV-Modelle aus der Smart-UPS-Serie von APC zur Verfügung. Die Cloud-Anbindung wird dabei über einen zusätzlichen Netzwerkanschluss realisiert. Dieser dient als dedizierte Schnittstelle für die Fernüberwachung über eine verschlüsselte Verbindung. Eine nahtlose Integration in verschiedene MSP-Plattformen, wie etwa von Kaseya und AVG, ist ebenfalls möglich.
Neben SmartConnect zeigt APC by Schneider Electric auch seine einphasigen Smart-UPS Systeme mit Lithium-Ionen-Technologie. Die Li-Ionen-Akkutechnologie bietet gerade im Bereich dezentraler Edge-Standorte eine Vielzahl von Vorteilen. Dazu zählen etwa eine hohe Temperaturfestigkeit, eine lange Batterielebensdauer von rund zehn Jahren sowie insgesamt ein geringeres Gewicht und ein reduzierter Platzbedarf.
Mit SmartBunker FX stellt Schneider Electric außerdem eine komplette Gehäuse- und Infrastrukturlösung für Micro-Datacenter aus. Diese vereint alle missionskritischen IT-Infrastrukturkomponenten in einem zutrittsgeschützten, robusten 19“-Schrank. Im Lieferumfang enthalten sind neben sicherer Stromversorgung und Stromunterverteilung auch ein aktives Kühlsystem, Umgebungssensoren und eine Fernwartungssoftware. Zusätzliche Optionen wie Brandmeldeanlagen, Industriekühlsysteme und biometrische Sicherheitsfunktionen sorgen zudem für ein erhöhtes Schutzniveau.
Das Team von Schneider Electric freut sich auf zahlreiche Fachbesucher. APC-Partner und interessierte Reseller sind ebenfalls herzlich eingeladen. IT-Fachhändler können sich während der CEBIT ausgiebig über den neuen Local Edge Configurator (LEC) informieren. Das praktische Software-Tool unterstützt IT-Planer bei der Auslegung von Micro-Datacentern für Edge-Anwendungen. Die Software wird über das Partnerportal von APC kostenlos zur Verfügung gestellt.
Über Schneider Electric
Schneider Electric ist führend bei der Umsetzung der digitalen Transformation in den Bereichen Energiemanagement und Automatisierung. Das Unternehmen bietet intelligente Lösungen für die Segmente Privathaushalt, Gebäudetechnik, Rechenzentrum sowie für Infrastrukturanbieter und die Industrie. Mit Niederlassungen in über 100 Ländern gehört Schneider Electric zu den weltweiten Marktführern im Energiemanagement, in der Mittel- und Niederspannung sowie bei der sicheren Stromversorgung und der Automatisierungstechnik. Wir bieten integrierte Effizienzlösungen, die Energie, Automation und Software nahtlos miteinander verbinden. In unserem globalen Ökosystem arbeiten wir mit einer großen Partner-, Integratoren- und Entwicklergemeinschaft zusammen. Unsere offenen Plattformen gewährleisten dabei Echtzeitkontrolle und maximale Betriebseffizienz. Wir glauben, hervorragende Mitarbeiter und Partner machen Schneider Electric zu einem großartigen Unternehmen. Unser Engagement für Innovation, Vielfalt und Nachhaltigkeit stellt sicher, dass unser Firmenmotto „Life is On“ für alle Menschen, zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort gilt.
Pressekontakt
Riba: BusinessTalk GmbH
Sascha Hommer
Tel.: +49 (0)261-963 757-24
E-Mail: shommer@riba.eu