Smart-UPS On-Line oznámení o výrobku

Nové řešení Smart-UPS On-Line od Schneider Electric je prvním jednofázovým záložním zdrojem s možností dosáhnout účiníku o hodnotě 1

Londýn, 10.   červen 2014:  Společnost Schneider Electric, lídr v oblasti správy napájení a kritických napájecích zdrojů, představil pod značkou APC by Schneider Electric svou novou řadu záložních zdrojů Smart-UPS On-Line s rozsahem 5–10 kVA. Jednotky ve výkonovém rozsahu 6–10 kVA představují první jednofázové záložní zdroje této značky s možností dosáhnout účiníku o hodnotě 1, zatímco záložní zdroje s výkonem 5 kVA dosahují účiníku 0,9.

Bill Manning, viceprezident divize Business Power Solutions společnosti Schneider Electric říká: „Kvůli rostoucím nákladům na energie a obavám o účinnost se IT odborníci snaží minimalizovat plýtvání tím, že zajistí lepší korelaci mezi infrastrukturou a požadavky na výkon. Naše záložní zdroje zaměřené na dosažení co nejvyššího účiníku pomáhají omezovat plýtvání a zároveň zjednodušují specifikace ochrany napájení. Možnost dosažení účiníku o velikosti 1 umožňuje zvýšení skutečného výkonu u spínaných zdrojů s aktivně korigovaným účiníkem, jež lze často nalézt v IT serverech a síťovém vybavení.“

Nová řada záložních zdrojů Smart-UPS On-Line přináší účinnou kvalitu napájení a výkon při zachování kompaktních rozměrů. Jejich flexibilní konstrukce umožňuje začlenění těchto jednotek do stojanů i volně stojících řešení. Díky tomu se u těchto nových záložních zdrojů zjednodušuje instalace, provoz i servisní zásahy, a to takřka v jakémkoli prostředí. Řadu doplňuje integrovaná karta pro síťovou správu dovolující jednoduše dle potřeby připojovat doplňky a komunikační zařízení.

Nová řada záložních zdrojů APC Smart-UPS On-Line s dvojitou on-line konverzí je ideální pro řadu různých aplikací v sítích, serverovnách, pobočkách a dalších místech vyžadujících bezpečné napájení. Jejich konstrukce, v níž měnič trvale zajišťuje regulovaný napájecí výstup, zaručuje vysokou dostupnost a umožňuje tyto záložní zdroje použít k ochraně vybavení, které netoleruje ani minimální přerušení napájení nebo frekvenční odchylky (např. zařízení s lineárními zdroji, která jsou všudypřítomná v odvětví zpracování a řízení).

Vzhledem k tomu, že většina počítačů a síťového vybavení dokáže snadno překonat drobné výpadky napájení (> 20 ms), je možné záložní zdroje z řady Smart-UPS On-Line rovněž přepnout do vysoce účinného „ekologického“ provozního režimu. V pohotovostním stavu je dvojitá konverze přemostěna, čímž lze dosáhnout účinnosti záložního zdroje až 97 %*. Takto se nejenom snižuje spotřeba energie a náklady, ale zároveň se zmenšuje i nutnost chlazení jednotek, které vykazují nižší tepelné ztráty. Nižší zahřívání také prodlužuje životnost klíčových součástek, jako například akumulátorů.

Grafický LCD displej s vícebarevným podsvícením zajišťuje v reálném čase celkový přehled aktuálního stavu záložního zdroje. Displej rovněž zobrazuje diagnostické informace a logy, které mohou být užitečné při preventivním řešení problémů s napájením dříve, než budou mít za následek výpadek. Za účelem zvýšení účinnosti provozu a dohledu nad využitím energie jsou záložní zdroje vybaveny rovněž měřidlem spotřeby energie.

Nová řada Smart-UPS On-Line je rovněž vybavena inteligentní správou akumulátorů s funkcí predikce nutné výměny, která průběžně vyhodnocuje údaje s cílem prodloužit životnost akumulátoru. Umožňuje uživatelům kontrolu stavu jednotlivých akumulátorů (včetně externích) a zajišťuje pokročilý systém upozornění na nutnost jejich výměny. V případě selhání umožňuje uživatelské rozhraní snadnou lokalizaci vadného akumulátoru a doporučí případnou simultánní výměnu dalších akumulátorů. Akumulátory je možno vyměňovat za chodu bez přerušení fungování.

Nová řada byla zkonstruována s cílem dosáhnout krátkých nabíjecích časů, což prodlužuje dobu chodu v místech, kde v důsledku chronických problémů může dojít ke zřetězení výpadků napájení v krátkém časovém úseku. Záložní zdroje jsou mimo jiné schopné provozu s nabitými i vybitými akumulátory, což umožňuje restart připojené zátěže po obnovení síťových dodávek.

Pro váš klid a důvěru je na novou řadu záložních zdrojů Smart-UPS On-Line UPS poskytována tříletá záruka. Více podrobností získáte na www.schneider-electric.com a www.apc.com

O společnosti Schneider Electric
Společnost Schneider Electric je globální specialista na správu energií působící ve více než 100 zemích, kde nabízí integrovaná řešení zaměřená na různé segmenty trhu. Je mj. přední společností v oblasti napájení a infrastruktury, průmyslu a strojírenství, nerezidenčních nemovitostí, datových centrech a sítích i v rezidenčním segmentu. Společnost se zaměřuje na to, aby dodávky energie byly co nejbezpečnější, nejspolehlivější, nejefektivnější, nejproduktivnější a nejekologičtější. Více než 150 000 zaměstnanců skupiny dosáhlo díky svému odhodlání pomáhat jednotlivcům i společnostem v maximálním využití energie v roce 2013 obratu 24 miliard eur.

www.schneider-electric.com

Poznámka editora
*Dojde-li při provozu zařízení v „ekologickém“ režimu k poklesu hodnot elektrické sítě mimo nastavené rozmezí, přepne se záložní zdroj okamžitě automaticky zpět do on-line režimu za méně než 10 ms.

Prohlédněte si nejnovější zprávy od společnosti Schneider Electric

Klikněte sem