Selector de actualizaciones y baterías para UPS

Paso 1: Seleccione el modelo > Paso 2: Resultados

APC brinda opciones de actualización y soluciones para recambio de baterías para sistemas de UPS que se encuentren dentro o fuera del período de garantía. Si necesita una batería nueva, prefiere la seguridad de que su producto esté cubierto por una garantía, desea aprovechar las características más avanzadas, o necesita cambiar su equipo por otro con mayor capacidad en VA, puede ingresar aquí el nombre de su producto actual para visualizar las opciones que tiene a su disposición.

Paso 1
Encuentre el número de modelo
El número de modelo aparece en la etiqueta adherida a la parte inferior o posterior del producto. La ubicación de la etiqueta así como la secuencia de letras y números varía según el modelo y tipo de producto.

Número de modelo

Número de serie
ejemplo de etiqueta de código de barras
Paso 2
O elija un modelo de la lista
Si no puede encontrar el producto deseado en la lista siguiente, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente para obtener ayuda.