施耐德电气旗下APC UPS电池有各种尺寸、形状和化学成分之分,并受许多规章的约束。 电池接受本地、州、联邦和国际等各级监管。 因为管理电池使用、运输和处理的规则很复杂,电池所有者应知晓适用于其情况和地点的特定的监管要求。
"电池合规
施耐德电气承诺提供完全符合所有适用规章、国际议定书和客户标准的产品。" 这包括提供APC UPS单元和电池组的替代电池盒(RBC)。 "更多地了解
安全使用
了解电池组何时达到其可用寿命终结十分重要。" APC电力保护设备采用密封铅酸电池,其使用寿命约为5年。 我们建议在该寿命期完结时 更换您的电池 。
施耐德电气旗下APC产品中使用的密封铅酸电池装入在密封的无渗漏电池盒内。 在正常的使用和搬运中,不会接触到电池的内部组件。 然而,替代电池盒(RBC)的不当使用(例如过充电或过热)可能导致电池电解液泄漏。
在寿命终结之前最充分地发挥您的电池盒的作用:
- 在电池寿命终结之前安排电池替换。 我们建议在电池使用达到3至4年时进行更换。
- 当UPS给出Replace Battery(更换电池)提示时,不论其寿命如何,均应更换电池。
- 如果UPS不再使用,应拆卸并 回收电池
- 如果UPS停用超过12个月,应更换电池。
- 当UPS通常的负载小于满载的10%时,不管是否提示Replace Battery(更换电池),每5年均应更换电池。 Replace Battery(更换电池)指示器功能在该级别上不够准确,可能不能预测电池耗尽。
- 为优化您的铅酸电池的寿命,请查阅我们的运行和 存放建议
- 应务必按照我们的 安全封装和运输说明 进行电池资产的封装和运输,以避免损坏和危险化学品释放。
"损坏的电池
电池偶尔会释放气味、膨胀、破裂或丢失盖子。" 处于此状态的电池被视为“损坏”。 损坏的电池可能会释放危险的化学物质,需要专门处理。 请联系客户服务部门以获取对损坏电池的协助。