智选UPS的四大要素

智选UPS的四大要素

  • UPS产品种类繁多,施耐德电气认为只需考虑四个因素即可告别选择困难症

中国北京,2017年2月15日——UPS作为电力守护者,为各个行业的关键负载设备提供稳定、不间断的电力供应,使其免受过载、短路、浪涌冲击等电力危害,保证业务的正常运营。随着云应用和云托管的高速发展,连接和数据存储设备的保护更是至关重要。如何选择适用于专业网络的UPS,使得种类繁杂的UPS产品得以区分?全球能效管理和自动化领域的专家施耐德电气指出,选择UPS时需考虑四个关键因素,可以帮助企业挑选到适合自身业务需求的产品。

UPS规模

思科公司最近的相关调查研究显示,移动设备的数量很快将超过全球人口数量。这个自带设备(BYOD)和移动设备的时代给IT经理稳定企业网络和连接带来了巨大的挑战。除了确保服务器正常运行之外,保护存储和网络设备、宽带连接、接入点、调制解调器和路由器,免受由功率瞬态引起的潜在损害,维持业务的连续性,也同样至关重要。在确定UPS规模时要考虑IT基础设施增长的速度,并确定短期增长需要多少“冗余”。

UPS可扩展性

如果企业无法预计自身IT基础架构的未来走势,那么使用可扩展的标准UPS是一种方式;但如果未来需求不确定或仅是快速增长,模块化UPS可以为企业提供有效的解决方案。UPS如Galaxy VX具有可扩展性,通过增加功率模块柜而非全系统更换,支持未来负载和运行的扩展。按需付费的方式有助于匹配UPS和IT电源,提高系统效率,并最大限度地降低运营成本。

UPS后备时间

在美国,大多数的停电会持续5分钟至1小时。为应对长时间停电,数据中心需要配备多路市电输入或备用发电机组。由于ATS或备用发电机在1分钟以内即可完成切换或启动,因此UPS通常只需配置5~15分钟的储能电池即可。同时,UPS需兼容铅酸蓄电池和锂电池,以适应未来储能发展的需要。

UPS管理

DCIM数据中心管理软件,可以为IT管理员提供便捷的远程监测和控制;同时主动式电池和环境诊断可以大大减少停机时间;先进的UPS管理帮助优化系统操作,安全关闭系统,保护数据和设备免遭停电导致的崩溃。

关于施耐德电气
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。集团2015财年销售额为270亿欧元,在全球100多个国家拥有16万名员工。从最简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。

在施耐德电气,我们称之为:Life Is On。www.schneider-electric.com