UPS电池和升级选择器

步骤 1: 选择您的型号 > 步骤 2: 结果

APC为处于保修期内和超出保修期的UPS产品都提供了升级选项和电池替换解决方案。不管您需要新电池、喜欢安全性而希望保持您的产品处于保修期内、想要利用最新的特征,还是需要折价购买较高伏安数的产品,您都可以在此输入您现有的产品以查看可用的的选项。

第1步
查找您的型号
型号可以在您产品的底部或后方的标贴上找到。 标签位置以及字母和数字顺序将随型号和产品类型而不同。

型号

序列号
条形码标签例子
第2步
或者从列表中选择一个型号
如果在下面的列表中无法找到您的产品,请联系客户服务以获取帮助。