它在短短的一两分钟回来后就恢复了 - 没什么大不了的,真的。 但是,这是吃晚饭的时间。 如果我是在工作,如果停电时间更长,它可能真的会大大影响我当天的工作效率。 我的笔记本电脑仍然可以运行几个小时,但我不能使用外接显示器,我的基于VoIP的电话服务将不能使用,Skype也一样。 当然,我也没有因特网连接。 我就会向在一个虚拟的岛上一样,可能会尝试使用智能手机来勉强维持。
我需要替换我原有的UPS,因此,今天我在最新一期的《APC Currents》杂志上看到的一篇题为“如何为您的家庭办公室挑选UPS”的文章引起了我很大的兴趣。 简言之,那篇文章指出了在为家庭办公室选择UPS时需要考虑的4个因素:选型、运行时间、管理和能源效率,以及数据线浪涌保护。
APC有一个在线工具可以协助解决选型问题,您可以按照您要保护的设备的类型和数量来输入其负载容量。 要做到前者,您需要查看每一设备上的铭牌信息,其中通常会以瓦(W)和伏安(VA)为单位列出其取用功率。
在运行时间方面,其思路是要使您的设备至少足以承受较短时间的断电。 而且大多数是就是这样 - 文章说90%的断电时间不到5分钟。 如果您知道您经常有较长时间的断电,应选择能够提供更长运行时间的规格更大的UPS。
管理和能源效率将会是很有趣的方面。 家庭办公室中的许多设备的使用量都没有那么大,例如打印机和扫描仪。 但即使它们处于休眠模式,也还是会消耗一点功率。 诸如施耐德电气旗下APC的BACK-UPS Pro等设备让您可以关掉这些设备,消除这些所谓的“吸血鬼负载”。 而在停电时间超出UPS运行时间的情况下,其自带的软件将正常关闭应用程序和设备,这样您就不会丢失任何工作或数据。
最后,UPS还应提供针对数据线浪涌的保护。 简洁的电源板将防止交流电源线电涌,但浪涌也可以通过以太网电缆、有线电视连接和电话线进入。 因此,您需要一台根据您将连接您的电脑和网络设备连接到因特网的方式来提供相应保护的UPS。
在我所居住的新英格兰,夏季是雷雨季节。 但不过多久后就会是多雪的冬天,任何一般的暴雪都可能意味着停电。 在此之前我一定要在市场上寻找新的UPS。
4 Factors in Selecting a Home Office UPS
选择家庭办公室UPS的4个因素
我在家庭办公室工作,在一个小镇里,停电完全不常见。 就在几天前的傍晚,一场雷雨下起,果然,灯光闪烁了几下。 一旦其长度足以使为我提供因特网和无线连接的路由器中断, 我会立刻知道,因为我订阅了在线音乐服务(狂想曲 - 这是我的最爱),并使用无线音乐播放器来向整个住宅进行流传送(Sonos ,同样精彩)。 当音乐停止时,我就知道路由器已停机。