当我想到最高法院时,我会想象出一幅画面:九名法官坐在长椅上,提出很多问题(除克拉伦斯·托马斯之外),以弄清他们面前到底发生了什么。 在我的想象中,看不到任何一台电脑或iPad。
然而在幕后要有相当大的计算能力,至少内华达州最高法院可以作为任何指标。 该法院的网络专员弗雷德·阿克尔介绍说,它有约150个用户,在其位于卡森市的两个地点与拉斯维加斯的另一地点之间有约200台电脑。 其数据中心有约10个机柜,另有一个辅助位置还有另一个较小的机柜。
阿克尔说,内华达州很多地方严苛的气候也会带来一些电源问题。 特别是在卡森市,我们的电网并不太好。 “如果说有任何类型的电气风暴的话,我们这就会有很多的停电情况,快速的停电,”阿克尔说。 我会经常看到灯光闪烁,此时我会跑到服务器机房中,因为所有数据都有备份,所以一切工作正常。 所有的台式机都彻夜运行,每个人都在工作。”
他说:“这要归功于内华达州最高法院采用的施耐德电气旗下APC的UPS系统。” 在数据中心内,该法院为Symmetra PX 70中“装满了电池”,使备用供电可达到53分钟。
“如果有情况发生而发电机没有启动,我们可以在本地对其进行操作,”阿克尔说。 我们感到我们周围充满了的APC的设备。 我们从来没有遇到其不工作的问题。”
为了对大多数台式机进行备份,该法院使用Smart-UPS 500s配合Smart-UPS 750一起为用户机器供电。
当被问及为什么他对施耐德电气旗下APC的UPS设备如此热衷时,阿克尔立即给出了回答。
“我做这行已经30年了,这是我见过的最好的,”他说。 我看不出有任何理由转用别的产品。
查看我对阿克尔的完整采访视频,该视频录制于在拉斯维加斯举行的Interop 2014展会的施耐德电气展台。