飓风季节UPS检查

根据 国家气象局,太平洋的飓风季节开始于5月15日,大西洋的飓风季节开始于6月1日——仅仅剩下几周的时间了。 鉴于我们在过去几年经历的各种天气事件,包括 飓风“桑迪”,这似乎是一个很好的时间,您可以在这些天里确保您的数据中心机房处于良好状态并准备好承受停电情况。

在可靠性链条当中的关键环节是不间断电源(UPS)系统。 当出现停电情况时,正是UPS使您的IT和制冷系统保持通电并直到您的备用发电机启动。在某些情况下,您单独依靠UPS就有可能让您度过停电时间。
鉴于这一点,您需要确保您的UPS有能力承担这一工作。 并且通过我的计算,许多UPS不能胜任这一工作。

APC公司的单相UPS在世界各地的安装数量超过了2000万台。 其中许多是老款机型,并且据我估计,超过一百万的Smart-UPS系统目前需要更换电池。 就像汽车电池一样,UPS的电池也不会永远持续下去。 取决于不同的条件,我们建议每3〜4年更换一次。 其中之一是温度——如果太热,电池就会消耗得更快。

施耐德电气旗下APC公司生产的所有UPS都有一个低电量警告指示灯,但往往系统处于不是很清楚的观察位置,也许是在办公桌后面,也许是在机架或服务器机房中,该闪烁的指示灯与许多其它指示灯混在了一起。 很多时候,这些UPS系统的所有者根本不知道电池可能需要更换。

例外情况是那些拥有托管UPS的人,如施耐德电气旗下APC公司的Smart-UPS。 许多机型配有一个综合的字母数字LCD显示屏,可提供实时状态更新,并能在电池寿命越来越低时发出警报。

该设备还有一个智能插槽,客户可在其中安装APC公司的网络管理卡(NMC),从而可通过Web浏览器或支持SNMP的任何管理系统对UPS进行安全监控。 您可以从中央位置来远程管理设备——或者是让我们的合作伙伴为您代劳。 然后您会被警告出现了如低的电池寿命等问题,并会获得对于能源使用和环境条件的更大范围控制,并能够重新启动挂起的设备,以及能够安排相连设备或整个UPS系统在延长的停电期间或非营业时间内的关机计划。

在从您的UPS安装之日起的几年内定期观察IT环境的任何变化也是一个好的办法。 有一个很好的机会,您的IT负载增加了,这意味着可能需要更大的UPS、额外的电池或电池组来支持增加的负载和保持所需的运行时间。

您也可能发现一些设备已经变得更加重要了。 例如,如果您正在使用基于云的应用程序和资源,则那些用于连接云的网络设备对于企业的生产力来说突然变得更加重要。 为了确保连续性,应选择一款在延长的停电期间能够给您提供足够运行时间的UPS。

我们可以希望这个飓风季节是“温柔的”,但我们不能指望它。 离飓风季节到来只有几个星期的时间了,现在是时候全面考虑您的UPS并确保它们能够承受大自然蕴藏的任何量。