中小企业的最佳环境

电源、制冷、机柜、物理安全和监控、照明、软件管理系统
如果您看到过服务器被挤进清洁品旁边的小房间内呼呼作响、旁边灰尘堆积的情况,请举手。 这都是中小型企业、甚至大企业的分支机构内很常见的情况 - 而这是危险的。

对员工不一定有危险,但会对业务有危险。 因为IT设备对中小企业的重要性并不亚于其对大公司的意义,而分支机构内的设备所受的保护应该与安装在数据中心内的IT基础设施一样。

这里有一个小清单,可以帮助您确定您是否有IT设备的安装方式未达到最佳。

电源
几乎所有小型服务器机房均需要不间断电源(UPS)和配电单元(PDU)。 注意,容量高于2,200VA的UPS不能插入家用插头 - 它需要额定值更高的插头,或者可以由电气承包商以硬连线方式连接到电气面板。 该PDU会减小所需的布线距离,并使多个设备可由一个电源来供电。 您最好的办法是使用可远程管理的UPS和PDU,以使它们会在出现问题时发出警报,并使远程管理员能够切断特定的插座,例如使挂起的服务器重新启动。

制冷
您有多个备用制冷方案,主要取决于您所拥有的IT设备的数量以及它们所在的位置。 在有些情况下,机房空调即已足够;而在其他情况下,您需要专门的制冷。 这里有一个简单的指引:

  • IT负载低于400瓦:使用传导,在此情况下热量可以经墙壁自由流动
  • IT负载在400瓦至700瓦之间:使用被动式通风,其中热量可以在不使用风扇的条件下通过通风口或格栅流入较冷的空气中
  • IT负载在700瓦至2,000瓦之间:采用风机辅助通风
  • IT负载大于2,000瓦:使用专用冷却

机柜
许多中小企业和分支机构也可以受益于机柜,它们是容纳您的所有IT设备的机箱。 它们可改善可用性、组织方式、线缆管理、物理安全、冷却效果、配电以及仅仅与IT空间的整体外观相关的专业水准。 您甚至可以获得针对办公室环境设计的机柜,提供隔音、带电源和通风的IT机箱。

物理安全和监测
对IT基础设施的最大威胁是人为错误。 设备标签贴错、咖啡泼溅及其他类似事件经常导致运行问题,甚至是完全的IT故障。 您可以(在很大程度上)避免这样的问题,方法是锁住您的服务器柜或机柜机箱,确保只有获得授权的人员才能操作IT设备。 安防摄像头和探测烟雾、温度、湿度和运动的传感器也是不错的办法。

照明
有效照明在小型IT环境中经常存在问题,这会使产品标签和导线连接难以看到。 但是,有一个简单、廉价的解决办法:头戴灯。 这样在狭小的空间内将无需用手即可照明,而且不太可能丢失、损坏或从机房内被移除。

软件管理系统
所有类型的软件现在均可协助从远程管理小型的服务器场址。 这些工具可实现从断电后的服务器无人值守正常关机到能源使用报告和风险评估等所有功能。 还可提供帮助您配置环境并确定哪些产品最为合适的工具。

混乱、不安全、不受监控和拥挤的IT环境可导致显著的停机时间和不便。 按照这些建议来优化您的运行,并确保业务关键型IT基础设施的安全。 如要了解更多信息,请访问施耐德电气白皮书174号,“实用选项部署IT设备的在小型服务器机房和分支机构内部署IT设备的实用备选方案”。