联网家庭

“呵呵,如果这些墙壁会说话”...谁不希望有时会这样?   现在好了,他们可以说话了!   他们会把您 需要  知道的东西告诉您! 您的家会告诉您有一个陌生人在门口,用手指轻扫,您可以知道是您的岳母来了,还带着个包。 您的家 不会  告诉您是否她正在准备热腾腾的晚餐,但您可以远程打开房门! (或不… )  


这是下午4点,您的家会告诉您十几岁的女儿还没有放学回家。 通过一条短信您就如释重负,您发现她不是与那个最近约会的男孩在一起,而是在学校上辅导课。  


您的家会告诉您烟雾报警器响了。 您可以通过给孩子打电话来远程确定另一节课在哪个教室上,以及知晓在比萨饼制作过程中如何正确使用烤箱。  


以前,您动身去度过两周假期的时候从来没有关闭空调。 当您脱掉拖鞋,背靠在沙发上,您在手机上调用一个应用程序并远程关闭空调,这样就节省了数百美元的电费...现在就可以享受一个宁静的假期!  


您在周末滑雪度假之后忘了把加热器打开。 您远程设置了加热器,以确保管道不会冻结。

 

对于杰森一家来说这些都不再是未来主义的概念,而实际上在您的周围已经变得可用。 跟您的家里一样,这一技术正在越来越多的家庭安装。  


最近的技术进步已经使其比以往更加可行。 这一技术开始时伴随着比以前更快的网速和更大的带宽。 此外,更为便宜和更新颖的检测电路/传感器结合无线设备的成本递减已经使得越来越多的消费电子产品互相连接起来。 今天的一代正在期待“连接”,不仅仅是连接社交媒体网站,而且要连接他们日常互动的设备。   这一技术通过方便和无处不在的智能手机而得以扩散,使得我们都被拴在一起,就像我们自己的虚拟皮带......或无形的篱笆。 我们的智能手机变成了窗口、单片玻璃,通过它,我们可以监控、管理和控制我们的设备。

互联设备的类型无穷无尽:

  • 平板电脑
  • 电视机
  • 游戏机
  • 锁具
  • 家电(冰箱,洗衣机/干衣机)
  • 温控器
  • 烟雾探测器
  • 摄像头
  • 开关
  • 灯泡
  • 插座

到2008年,世界上互联设备的数量已经超过人口数量! 事实上,据Gartner预测,到2020年,将有超过260亿台设备互相连接!   通过物联网(IoT),不仅这么多设备将会连接,而且它们也会互相作用,从而会进一步提升我们的个人体验。

无论我们拥有哪些设备,或是无论我们选择如何使用这些“连接的”工具,所有这些有一个共同点:那就是,它们需要被连接起来,以便实现其全部目的。   在许多情况下,缺乏连接的后果可能是至关重要的(报警,安全),对其他人来说可能会影响生产效率,并且几乎在所有情况下,它可能会挫败期望获得即时的满足感并对未连接没有多大容忍度的一代人。 因此,底层的连接,常见的系统结构,如果您愿意,都可以是 网络 及其可用性。 如果该网络发生故障:断电或者被挂起,我们就会失去我们已经开始依靠的控制、管理和便利。   在您的家里,这种网络通常是无线路由器,以及来自您的网络服务提供商的一些其它设备(调制解调器,路由器等)。


风暴和断电可以很容易地切断您的网络连接,就在您最需要网络的时候。 失去互联网访问会中断我们的通信线路,最重要的是在有潜在危险的事件期间制约了我们与朋友和家人的联系。 在停电时,保持与互联网连接的最好方法来是备份家庭网络设备和使用 不间断电源(UPS)给您的智能设备充电。 施耐德电气旗下APC公司的Back-UPS能使您的网络保持通电并可以正常运行几个小时,并可根据需要为您的移动设备充电。 BGE70可以为集线器和路由器等低功率设备提供数小时的运行时间,BG500的看门狗功能可在检测到网络连通丢失的情况下通过重新启动网络设备来自动重新连接到互联网。网络连通图丢失的情况很常见,如果它使我陷入了太多次连接的境地或是您的互联网服务供应商更改了IP地址。


无论是个人还是企业都渴望保持全天候连接,它已经成为我们日常生活的一部分,如果我们知道家庭或小型企业的网络主干拥有备份,我们就会有一种舒适感。