EcoStruxure™ 微型数据中心是完整的 IT 解决方案,将电源、制冷、安全和监控结合到一个封闭的机架系统中。我们的本地边缘配置器占地面积更小,可灵活安装,通过帮助您快速优化边缘计算解决方案简化部署。在 EcoStruxure IT 软件与服务的支持下,用户可以远程监控和管理,做出更明智、由数据驱动的决定
微型数据中心的优势
快速
通过更快的边缘部署和经过验证的参考设计节省时间。本地边缘配置(LEC)可以让您更轻松地选择和部署,而全局配电系统则可缩短交货期。
灵活
微型数据中心能够适应您的环境;壁挂式、加固和隔音选项可帮助您将数据部署到任何您需要的地方。
简单
标准化、可重复的设计通过提供预配置、预测试和预集成,实现无缝兼容,从而节省工作量。
安全
远程监控和管理通过帮助减少物理安全威胁来提高您的网络安全。
集成
全集成一体化设计使微型数据中心能够在边缘快速满足企业需求,并具备您对 APC 和施耐德电气产品的期望可靠性。
成本效益
我们基于云的平台 EcoStruxure IT,为您的所有 IT 资产提供远程可视性和管理,从而减少对现场工作人员和服务呼叫的需求。