EMC联盟

EMC公司的标识-85x85

将物理基础设施与Struxureware DCIM软件相结合可以使企业能够简单而有效地提供一个完整的、高效节能的IT解决方案,该解决方案经过了预先测试和优化,能够在任何组织内迅速安装,从远程办公室到云。 这些APC管理工具允许进行远程数据和网络管理,并且通过与EMC公司开发的硬件进行无缝集成,从而可以减少现场​​IT支持人员的需求和成本。 其他效益包括:

  • 降低风险: 经过预验证的配置有助于确保将目前的应用程序正确安装到新的基础设施中。
  • 加快部署: 统一的、标准化的架构降低了转换停机时间和管理费用。
  • 灵活性: 通过可靠的硬件和软件组合来支持各种各样的应用和工作负载。
  • 模块化   基础设施: 允许IT部门建立一个大小合适的数据中心并避免资源浪费。
  • 经过预先测试的解决方案 被证明是非常起作用的,从而降低了总体的部署、采购和安装时间。

了解我们的联盟合作伙伴都在做什么

了解更多详情