Support amélioré pour PowerChute™ Network Shutdown

Le logiciel PowerChute™ Network Shutdown de Schneider Electric gère désormais la protection optimale de l'alimentation dans les environnements de clusters virtuels

WEST KINGSTON, R.I – 4 février 2014  Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, annonce aujourd'hui la sortie de PowerChuteTM Network Shutdown v3.1 avec aide avancée à la virtualisation, une solution réseau d'arrêt de serveur pour l'équipement informatique. PowerChute Network Shutdown v3.1 dispose de fonctions avancées de virtualisation et fonctionne en tandem avec la carte de gestion réseau UPS d'APC by Schneider Electric pour permettre une migration automatique de la machine virtuelle et un arrêt progressif de la machine virtuelle et de l'hôte dans des clusters VMware® et Microsoft® Hyper-V. L'utilisateur est donc sûr que son équipement stratégique sera protégé en cas de panne de courant prolongée.

« Même si la virtualisation a changé l'univers de l'informatique, il reste nécessaire de se protéger. Dans la société d'aujourd'hui, qui dépend des données numériques, le succès des entreprises repose plus que jamais sur la disponibilité de leur infrastructure informatique stratégique », commente Paul Bohan, vice-président, gestion réseau, activités informatiques chez Schneider Electric. « PowerChute Network Shutdown v3.1 tire parti de l'expérience d'APC by Schneider Electric dans le domaine des solutions de gestion réseau en garantissant une utilisation sécurisée des machines virtuelles pendant les pannes de courant. »

Avec le PowerChute Network Shutdown v3.1 d'APC by Schneider Electric, les responsables informatiques peuvent être sereins quant à la disponibilité continue de leur infrastructure virtuelle. Grâce à la prise en charge de la migration de machines virtuelles dans des environnements de clusters virtuels, les machines virtuelles affectées par des perturbations électriques peuvent être migrées vers des hôtes non affectés par l'événement perturbateur. Les systèmes virtuels restent donc en ligne aussi longtemps que possible, ce qui donne aux responsables informatiques le temps nécessaire pour évaluer et traiter le problème d'alimentation.

De plus, PowerChute Network Shutdown v3.1 est aussi le seul logiciel UPS capable de déclencher la migration d'une machine virtuelle sans technologie de migration telle que la Distributed Resource Scheduler (DRS). En cas de panne de courant, le logiciel vérifie automatiquement si la DRS est disponible et si c'est le cas, il l'utilise. Sinon, PowerChute effectue la migration.

Lorsque des systèmes virtuels ne peuvent pas être migrés, PowerChute Network Shutdown v3.1 peut arrêter progressivement le système pour éviter les pertes de données, l'altération ou l'endommagement de l'équipement. Jusqu'ici, les utilisateurs disposant d'environnements de clusters virtuels ne pouvaient prendre en charge des arrêts progressifs de machines virtuelles qu'en utilisant des scripts personnalisés. Avec PowerChute Network Shutdown v3.1, les plates-formes VMware et Microsoft Hyper-V sont intégrées, ce qui permet une configuration et une protection transparentes des machines virtuelles grâce à un assistant de configuration facile à utiliser. Dans les environnements VMware en particulier, les utilisateurs peuvent configurer le séquençage de l'arrêt et du démarrage de la machine virtuelle en utilisant vApps.

Certifié VMware Ready. Autres caractéristiques clés de PowerChute Network Shutdown v3.1 ; 

  • Installation facile : Les utilisateurs peuvent choisir de déployer la solution en tant que solution virtuelle pour environnements VMware, ce qui simplifie l'installation.
  • Facilité d'utilisation inégalée : Un tableau de bord « vue cluster virtuel » affiche une représentation graphique de l'environnement de cluster virtuel et de la configuration de l'onduleur sur un écran unique. Dans les environnements VMware, cette interface utilisateur peut également être contrôlée via le client vSphere en utilisant l'option PowerChute vCenter Plugin.
  • Compatibilité avec les logiciels de virtualisation actuels : Prise en charge des toutes dernières plates-formes virtuelles, dont VMware vSphere 5.5 et Microsoft Hyper-V Server 2012 R2.

Disponible immédiatement, PowerChute Network Shutdown v3.1 est fourni avec les modèles actuels de cartes de gestion réseau UPS et disponible gratuitement au téléchargement sur le site Web produits d'APC by Schneider Electric. Les utilisateurs peuvent également télécharger le logiciel en tant que solution virtuelle depuis le VMware Solution Exchange en se rendant sur https://solutionexchange.vmware.com/store. Support technique gratuit disponible ici.

Profil de l'entreprise

En tant que spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, avec une présence dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées sur plusieurs segments du marché. Le groupe est notamment leader dans le secteur des services publics et des infrastructures, de l'industrie et des constructeurs de machines, des bâtiments résidentiels et non-résidentiels et des centres de données et réseaux. Employant plus de 140 000 personnes, il se consacre aux utilisations sécurisées, fiables, efficaces, productives et écologiques de l'énergie. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 30,8 milliards de dollars (24 milliards d'euros) en 2012 en aidant activement les particuliers et les organisations à « tirer le meilleur parti de leur énergie ».

http://www.schneider-electric.fr

Pour voir les dernières actualités de Schneider Electric

Cliquez ici