BEEP ! BEEP ! BEEP !

Toute personne ayant déjà possédé un onduleur connaît et redoute probablement ce son. Le son de votre onduleur vous indiquant que vous devez changer de batterie. Et si votre chance ressemble à la mienne, cela arrivera au moment le moins opportun.

Les fabricants d'onduleurs ont fait d'énormes progrès au cours des dernières années pour prédire la durée de vie de leurs batteries. Mais étant donné que le facteur le plus important pour la durée de vie d'une batterie est son environnement de fonctionnement, il est extrêmement difficile de prédire avec précision la fin de vie de ces batteries VRLA (pour ses sigles en anglais Valve Regulated Lead Acid ou batterie acide-plomb régulée par valve). Toutefois, APC™ by Schneider Electric™ a développé une technologie de pointe innovante permettant aux clients d'améliorer leur surveillance et leur gestion de batteries.

Nous sommes fiers de dire que nos nouveaux modèles d'onduleurs connectés Smart-UPS™ sont les seules unités sur le marché à offrir des capacités de prédiction de la durée de vie des batteries. L'écran LCD alphanumérique intuitif indique le mois et l'année où vous devrez changer la batterie de l'onduleur. Et mieux encore, l'onduleur surveille constamment la batterie et son environnement pour ajuster les prédictions. Ainsi, sur la base des fluctuations de température ou d'autres paramètres susceptibles d'affecter le cycle de vie de la batterie, votre entreprise est mieux préparée pour le futur, sans conjecture aucune.

Traditionnellement, les entreprises qui utilisent des onduleurs pour protéger leurs équipements essentiels à leur mission ont reçu la recommandation de garder les batteries de remplacement sur leur site pour assurer une transition sans écueil lorsque les batteries en utilisation arrivent en fin de vie. Toutefois, pour les grandes organisations qui déploient des centaines d'onduleurs, cela peut se convertir en une tâche titanesque du point de vue organisationnel et d'espace. Surtout si l'on regarde de près les recommandations de stockage :

  • Les batteries en stock doivent être chargées tous les six mois
  • La durée de stockage ne doit pas dépasser une année
  • La température de stockage de la batterie doit être de 10° C ou inférieure, si possible

Par conséquent, la prédiction dynamique de la durée de vie de votre batterie assure non seulement la continuité de votre entreprise en éliminant le risque mais elle vous économise du temps et de l'espace de votre environnement informatique en éliminant le besoin de stockage et d'entretien de vos batteries de réserve pour toute votre armée d'onduleurs.

En plus de prédire quand votre batterie devra être remplacée, sa gestion intelligente lui fournira la charge adaptée à la température ambiante. Cette fonctionnalité évite les possibles surcharges et prolonge la durée de vie de votre batterie.

Ne laissez pas votre ancien onduleur devenir le maillon faible de votre infrastructure informatique. Découvrez notre nouvelle gamme d'onduleurs connectés Smart-UPS, encore plus intelligente, certifiés avec le label Energy Star et compatibles avec les serveurs des principaux fournisseurs. Grâce à eux, profitez de plus de 25 ans de fiabilité légendaire [Legendary Reliability™], de conceptions efficaces et de fonctionnalités innovantes pour assurer la meilleure protection à votre environnement informatique. Cliquez ici pour plus d'informations

Ressources connexes

Pour plus de détails, consultez le livre blanc 210, Gestion, entretien et cycle de vie des onduleurs monophasés
Obtenir le livre blanc