I nuovi Smart-UPS On-Line di Schneider Electric sono la prima gamma monofase con fattore di potenza unitario

Londra, 10   giugno 2014:  Schneider Electric, una delle aziende leader nella gestione dell'energia e nei sistemi di alimentazione critici, ha presentato la sua nuova gamma di Smart-UPS On-Line da 5 – 10 kVA di APC by Schneider Electric. Le unità da 6 – 10 kVA sono i primi UPS monofase della società a offrire un fattore di potenza unitario, mentre gli UPS da 5 kVA hanno un fattore di potenza di 0.9.

Bill Manning, VP Business Power Solutions presso Schneider Electric ha commentato: “Con l'aumento del costo dell'energia e il bisogno di puntare sull'efficienza, professionisti IT e responsabili di struttura devono minimizzare gli sprechi assicurando, nel contempo, l'adeguatezza dell'infrastruttura ai requisiti di carico. Nel momento in cui si specifica il sistema di protezione dell'alimentazione, i nostri UPS con fattore di potenza unitario contribuiscono a ridurre sprechi e complessità. Grazie al fattore di potenza unitario, la potenza reale per gli alimentatori switching con fattore di potenza attivo - presenti nella maggior parte dei server IT e delle apparecchiature di rete - è maggiore.”

La nuova gamma di Smart-UPS On-Line offre efficienza, qualità dell'alimentazione, prestazioni e ingombro ridotto. Il suo design flessibile consente di configurare le unità per applicazioni su rack o indipendenti, facilitando le operazioni di installazione, utilizzo e manutenzione in quasi ogni ambiente. La gamma integra anche una scheda di gestione di rete che permette di aggiungere senza problemi altri accessori e opzioni di comunicazione.

Ideale per tutta una serie di applicazioni - sale server e di rete, sedi distaccate e protezione dell'alimentazione - il nuovo Smart-UPS On-Line di APC è basato su una topologia on-line a doppia conversione. La grande affidabilità di questo design, in cui l'inverter fornisce una potenza di uscita regolata e costante, consente di utilizzare l'UPS per proteggere apparecchiature non resilienti alle microinterruzioni di tensione o alle variazioni di frequenza (ad es. i dispositivi con alimentatori lineari così diffusi nelle industrie di processo e controllo).

Tuttavia, dato che la maggior parte dei computer e delle apparecchiature di rete è in grado di sostenere microinterruzioni di tensione (>20ms), gli Smart-UPS On-Line possono essere utilizzati anche in modalità operativa “green” ad alta efficienza. A regime, le operazioni a doppia conversione vengono bypassate per raggiungere un livello di efficienza che può arrivare al 97%*. Questo, oltre a ridurre consumo di energia e costi, abbassa i requisiti di raffreddamento perché le unità sono soggette a minori perdite di calore. E meno calore significa anche a maggiore durata dei componenti chiave come le batterie.

Un display LCD grafico con retroilluminazione multicolore consente di leggere istantaneamente lo stato dell'UPS. Sul display, vengono visualizzate anche le informazioni di diagnostica e di registro utili a identificare i problemi di alimentazione prima che si traducano in interruzione delle attività. Per migliorare l'efficienza delle operazioni e il monitoraggio dell'energia, le unità sono dotate anche di un contatore di energia integrato.

La nuova gamma Smart-UPS On-Line dispone di un sistema di gestione intelligente delle batterie che ne consente la sostituzione preventiva, ne regola costantemente l'utilizzo per migliorare la durata, permette agli utenti di controllarne le condizioni (anche di quelle incluse nei pacchi batteria esterni) e avvisa con largo anticipo della necessità di sostituzione. In caso di guasto, l'interfaccia utente permette di localizzare facilmente la batteria in questione e avvisa l'utente dell'opportunità di sostituire anche altre batterie. Le batterie sono sostituibili a caldo, senza alcuna interruzione delle attività.

La nuova gamma è stata concepita per garantire rapidi tempi di ricarica, aumentando il tempo di disponibilità nelle installazioni soggette a problemi cronici di alimentazione che possono tradursi in numerose interruzioni successive entro un breve periodo di tempo. L'UPS può anche essere utilizzato, a prescindere che la batteria sia carica o meno, per garantire il riavvio del carico una volta ripristinata l'alimentazione di rete.

Per la massima tranquillità dell'utente, la nuova gamma di Smart-UPS On-Line è accompagnata da una garanzia di tre anni. Ulteriori informazioni sono disponibili agli indirizzi www.schneider-electric.com e www.apc.com

Informazioni su Schneider Electric
Specialista a livello globale per la gestione dell'energia e presente in oltre 100 paesi, Schneider Electric propone soluzioni integrate per numerosi segmenti di mercato e, in particolare, per servizi e infrastrutture, industrie e costruttori di macchine, edifici non residenziali, Data Center, reti e mercato residenziale. Impegnato a rendere l'energia sicura, affidabile ed efficiente, produttiva e "verde", il Gruppo può contare su oltre 150.000 collaboratori e, nel 2013, ha raggiunto un fatturato di oltre 24 miliardi di euro, grazie a un impegno costante nell'aiutare privati e aziende a ottenere il massimo dalla propria energia.

www.schneider-electric.com

Nota dell'editore
*Mentre l'UPS si trova in modalità “green”, se la qualità dell'alimentazione di rete non rientra più nelle gamme configurabili, l'UPS commuta immediatamente e automaticamente in modalità on-line in meno di 10ms.

Scoprite le ultime novità di Schneider Electric

Fate clic qui