Batterie UPS e configuratore aggiornamenti

Fase 1: Selezionate il vostro modello > Fase 2: Risultati

APC fornisce opzioni di aggiornamento e soluzioni di batterie sostitutive per UPS che sono ancora in garanzia e per prodotti per i quali la garanzia è scaduta. Se è necessaria una batteria nuova, se si preferisce mantenere il prodotto in garanzia, se si desidera avvalersi delle nuove funzionalità o in caso di permuta con un prodotto che presenta un valore VA più elevato, è possibile inserire qui il proprio prodotto per visualizzare le opzioni disponibili.

Fase 1
Reperisci il numero del modello
Il numero del modello è riportato su un adesivo collocato sul fondo o nella parte posteriore del prodotto La collocazione dell'etichetta nonché la sequenza di lettere e numeri variano in base al modello e al tipo di prodotto

Numero del modello

Numero di serie
Esempio di adesivo con codice a barre
Fase 2
Oppure scegliere un modello all'interno dell'elenco
Se il prodotto desiderato non figura nell'elenco sottostante, si prega di contattare il Servizio clienti per ricevere assistenza.