Corte Suprema del Nevada

E qual è la sentenza? La Corte Suprema del Nevada si affida agli UPS Schneider Electric

Quando penso alla Corte Suprema, immagino nove magistrati seduti sugli scanni che fanno un mucchio di domande (tranne Clarence Thomas) per approfondire l'argomento oggetto di giudizio. Non immagino computer o iPad in vista,

ma dietro le quinte ci sono apparecchiature di calcolo in quantità. Fred Aker, specialista di reti che lavora per il tribunale, spiega che il tribunale ha circa 150 utenti e 200 computer nelle due sedi di Carson City e di Las Vegas; dieci rack sono ubicati nel Data Center, un altro più piccolo in una sede secondaria.

I problemi di alimentazione sono dovuti anche al clima difficile del Nevada, sostiene Aker. "A Carson City, in particolare, la rete elettrica pubblica è tutt'altro che perfetta: in caso di tempeste elettriche si verificano numerosi blackout", afferma Aker. "Molto spesso vedo le lampade tremolare, corro in sala server e vedo che è tutto a posto grazie all'alimentazione di riserva: i desktop sono accesi e funziona tutto",

grazie agli UPS APC by Schneider Electric scelti dalla Suprema Corte del Nevada, sostiene Aker. Nel Data Center del tribunale è installato un UPS Symmetra PX 70 con varie batterie che garantiscono un'autonomia di 53 minuti.

"Se succede qualcosa e il generatore non si avvia, possiamo intervenire da casa", afferma Aker. "Ci sentiamo tranquilli con le apparecchiature APC. Non abbiamo mai avuto problemi di funzionamento”.

Per garantire una fonte di alimentazione di riserva per la maggior parte dei desktop, il tribunale utilizza Smart-UPS da 500 VA e uno Smart-UPS da 750 VA per le macchine degli utenti avanzati.

Quando ho chiesto ad Aker perché si sente tranquillo con le apparecchiature UPS APC by Schneider Electric, subito ho ottenuto la risposta:

"Uso questi prodotti da 30 anni e non ho mai trovato di meglio, per cui non vedo perché dovrei cambiare".
Guardate il video dell'intervista completa ad Aker registrata nel padiglione Schneider Electric in occasione dell'Interop del 2014 a Las Vegas.