VMware_Logo-85×85

PowerChute Network Shutdown v4.1 per la virtualizzazione

Questa soluzione particolarmente conveniente semplifica la protezione dell'architettura IT virtuale. PowerChute comunica tramite la rete con l'UPS APC per proteggere l'ambiente informatico dai problemi di alimentazione o dai blackout prolungati. Assieme ai cluster VMware ad alta disponibilità, PowerChute semplifica la migrazione alle macchine virtuali per ottimizzare la continuità operativa prima dell'arresto graduale di host e macchine virtuali.

In evidenza

  • Grazie all'interfaccia Web estremamente intuitiva, è più facile decidere quando e come arrestare le apparecchiature; i plug-in supportati, inoltre, semplificano il monitoraggio e gli allarmi
  • Protezione degli ambienti informatici fisici e virtuali grazie alla scheda di gestione rete dell'UPS APC, all'arresto non presidiato di server e macchine e al supporto di configurazioni di UPS singoli, ridondanti, ridondanti avanzati e in parallelo
  • Riduzione delle interruzioni e protezione dell'integrità dei dati, anche in caso di eventi critici, ad esempio blackout prolungati


l'integrazione di VMware vSphere per il funzionamento dei dati InfraStruxure centro

APC l'integrazione di VMware vSphere per il funzionamento dei dati InfraStruxure centro combina i dati provenienti dal livello IT e dal livello fisico dell'infrastruttura, garantendo una gestione più efficiente e affidabile del Data Center. I responsabili del Data Center, inoltre, potranno migrare automaticamente le macchine virtuali da un server all'altro.

In evidenza

  • Risposta automatica agli eventi rischiosi per l'infrastruttura fisica e garanzia di disponibilità e continuità operativa
  • Previsione e identificazione dei potenziali impatti negativi sulle applicazioni aziendali critiche in caso di guasti dei dispositivi fisici 
  • Continuità operativa e prevenzione dalla perdita di dati grazie al failover automatico senza interruzioni 
  • Monitoraggio di tutto l'ambiente informatico, compresi l'alimentazione, il raffreddamento, la sicurezza e i dati ambientali di VMware vSphere, con avvisi indicanti gli eventi potenzialmente rischiosi per l'infrastruttura

Informazioni sull'attività e sui risultati dei nostri partner

Approfondimenti