Alleanza con EMC

EMC_Corporation_logo-85×85

Utilizzando il software DCIM Struxureware per l'infrastruttura fisica, le aziende hanno a disposizione una soluzione IT semplice ed estremamente efficiente dal punto di vista energetico, già collaudata e ottimizzata, che può essere installata rapidamente in tutta l'organizzazione, dagli uffici remoti al cloud. Questi tool di gestione APC consentono la gestione della rete e dei dati in remoto, perfettamente integrata con l'hardware EMC, riducendo i requisiti e i costi del personale informatico in sede. Altri vantaggi:

  • Riduzione del rischio: le configurazioni già collaudate garantiscono una corretta installazione delle applicazioni nella nuova infrastruttura.
  • Implementazione più rapida: architettura unificata e standardizzata che riduce le interruzioni durante la fase di transizione e le spese generali di gestione.
  • Flessibilità: supporto di svariate applicazioni e carichi di lavoro grazie a combinazioni hardware-software estremamente affidabili.
  • Infrastruttura  modulare: consente la creazione di Data Center correttamente dimensionati, evitando lo spreco di risorse.
  • Soluzioni già collaudate che riducono i tempi di implementazione, approvvigionamento e configurazione.

Informazioni sull'attività e sui risultati dei nostri partner

Approfondimenti