Le logiciel PowerChute™ Network Shutdown de Schneider Electric gère désormais la protection optimale de l'alimentation dans les environnements de clusters virtuels

WEST KINGSTON, R.I – 7 avril 2015 –  Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, annonce aujourd'hui la sortie du PowerChute Network Shutdown v4.0, qui dispose maintenant de fonctions avancées de redondance. Il comprend une option de configuration d'onduleur qui permet aux responsables informatiques de contrôler plusieurs groupes d'onduleurs redondants, avec des commandes d'arrêt et progressives fondées sur le nombre d'onduleurs et leur niveau de redondance configuré. Cette fonction unique permet également aux utilisateurs d'augmenter la redondance de leur équipement informatique lorsque cela est nécessaire, ce qui donne aux responsables informatiques la flexibilité dont ils ont besoin pour s'assurer que leur équipement le plus stratégique est disponible aussi longtemps que possible.

Selon Paul Bohan, vice-président, gestion réseau, activités informatiques chez Schneider Electric, « en raison de la tendance croissante à la virtualisation, les architectures informatiques sont devenues des systèmes de plus en plus complexes et les responsables informatiques ont du mal non seulement à gérer, mais aussi à protéger leurs différents serveurs installés à plusieurs endroits ». « Les fonctions complètement intégrées de migration et d'arrêt de PowerChute Network Shutdown v4.0 permettent aux responsables informatiques d'être rassurés quant à la protection de leurs infrastructures informatiques physiques et virtualisées contre les pannes de courant, quel que soit l'endroit où elles se produisent.

Le logiciel PowerChute Network Shutdown v4.0, certifié VMware Ready, est à la pointe sur le marché avec ses fonctions de virtualisation innovantes et pionnières. Il peut gérer la migration de machines virtuelles au sein du même cluster ou dans différents clusters ou zones géographiques sans utiliser de technologies de virtualisation telles que VMware Distributed Resource Scheduler (DRS). Les utilisateurs peuvent donc réaliser des économies en évitant les frais de licence plus élevés que doivent payer les grandes entreprises pour la fonctionnalité DRS.

PowerChute Network Shutdown v.4.0 permet également aux responsables informatiques de contrôler l'emplacement vers lequel migrent les machines virtuelles en spécifiant l'hôte cible dans le même cluster ou dans un cluster différent. Pour les clients présents sur plusieurs zones géographiques ou disposant de sites de secours, cette fonction permet de gérer la migration de machines virtuelles vers des sites non impactés par la panne de courant, quelle que soit la configuration des onduleurs sur les différents sites.

PowerChute Network Shutdown v4.0 est le seul logiciel de protection de l'alimentation électrique disponible permettant de contrôler l'emplacement vers lequel les machines virtuelles sont déplacées, sans faire intervenir d'autres technologies de virtualisation. Cela rend le logiciel financièrement plus abordable pour les entreprises plus petites qui cherchent à profiter des avantages de la virtualisation sans contrainte budgétaire. 

PowerChute Network Shutdown v4.0 fonctionne en tandem avec les cartes de gestion réseau UPS d'APC by Schneider Electric pour arrêter facilement les serveurs physiques et machines virtuelles non protégés par un onduleur APC by Schneider Electric via un SmartSlot. Les responsables informatiques peuvent donc être sereins quant à la disponibilité continue de leurs données et de leur équipement stratégiques. Ils ont l'assurance que l'intégrité de l'équipement et des données stratégiques sera protégée en cas de panne de courant majeure et qu'ils auront le temps de traiter le problème d'alimentation.

Autres caractéristiques clés de PowerChute Network Shutdown v4.0 :

  • Configuration par étape :  Les responsables informatiques qui se demandent par où commencer le déploiement de leur environnement virtuel peuvent profiter de l'assistant de configuration de PowerChute, qui les aidera à installer et configurer plus rapidement l'environnement.
  • Intégration avec   VMware vCenter et Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) :  PowerChute s'intègre de façon transparente aux toutes dernières plates-formes pour permettre une vue centralisée des environnements de clusters virtuels et assurer la meilleure solution de protection de l'alimentation du secteur.
  • Vue des clusters virtuels :  Affiche, sur un seul et même écran, l'environnement de configuration de clusters virtuels et d'onduleurs. Vous bénéficiez ainsi d'une vue centralisée de votre configuration d'onduleur et de système hôte.

PowerChute Network Shutdown v4.0 est disponible au téléchargement sur la page produits d'APC by Schneider Electric en cliquant ici. Les utilisateurs peuvent également télécharger le logiciel en tant que solution virtuelle depuis le VMware Solution Exchange en se rendant surhttps://solutionexchange.vmware.com/store. Support technique gratuit disponible ici.

À propos de Schneider Electric

En tant que spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, avec une présence dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées sur plusieurs segments du marché. Il est notamment leader dans le secteur des services publics et des infrastructures, de l'industrie et des constructeurs de machines, des bâtiments résidentiels et non-résidentiels et des centres de données et réseaux. Employant plus de 170 000 personnes, le groupe se consacre aux utilisations sécurisées, fiables, efficaces, productives et écologiques de l'énergie. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars en 2014 en aidant activement les particuliers et les organisations à « tirer le meilleur parti de leur énergie ».

www.schneider-electric.fr

Pour voir les dernières actualités de Schneider Electric

Cliquez ici