Schneider Electric расширяет предложение по защите электропитания для серверов, сетей передачи данных и промышленных систем

Schneider Electric расширяет предложение по защите электропитания для серверов, сетей передачи данных и промышленных систем

21 декабря 2015 г., — Подразделение IT Business компании Schneider Electric, мирового эксперта в области управления энергией и автоматизации, сообщает о выпуске новых источников бесперебойного питания Smart-UPS On-Line серии SRT мощностью 2,2 и 3 кВА (SRT2200XLI и SRT3000XLI). Новинки имеют универсальный корпус с возможностью как вертикальной установки, так и монтажа в стойку, а также работают по технологии двойного преобразования, что позволят обеспечить защиту электропитания критически важных серверов, оборудования сетей передачи данных, медицинских лабораторий и промышленных систем.

Эффективность новых Smart-UPS On-Line серии SRT превышает 97% при коэффициенте выходной мощности 0,9. Среди других функциональных особенностей – интерактивный пользовательский интерфейс, автоматический внутренний байпас, интеллектуальное управление батареями, а также возможность «горячей замены» батарей пользователем и подключения внешних аккумуляторов в режиме Plug-and-Play. ИБП оснащены разъемом SmartSlot, поддерживают возможность управления и обновления ПО через сеть и совместимы с InfraStruxure Manager. Данные автоматической самодиагностики и уведомления о прогнозируемых отказах отображаются светодиодными индикаторами, что упрощает эксплуатацию ИБП. Устройства продаются в вертикальном корпусе, но также могут быть установлены в стойку.

«Требования к энергопотреблению и доступности для ИТ-оборудования увеличиваются. Клиенты нуждаются в ИБП, способном гарантировать отличное качество питания и эффективность в гибкой конструкции, что обеспечивает легкую установку, эксплуатацию и обслуживание практически в любой среде, — сообщил Святогор Гавриленко, руководитель по работе с розничными партнёрами подразделения IT Business компании Schneider Electric. — Критически важные бизнес-системы требуют времени автономной работы, измеряемой часами, а не минутами. Как следствие, ИБП серии Smart-UPS On-Line может быть сконфигурирован с дополнительными батарейными блоками для соблюдения требований заказчика».

На новые ИБП распространяется трехлетняя ограниченная гарантия производителя, а срок гарантийного обслуживания батарей составляет 2 года. Подробнее о новинках можно узнать на сайте Schneider Electric.

О компании Schneider Electric

Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энергией и автоматизации. 170 000 сотрудников компании, прибыль которой в 2014 финансовом году составила 25 млрд. евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях или о сложных промышленных системах. Наши подключенные технологии меняют отрасли промышленности, трансформируют города и делают жизни ярче.

Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On.

www.schneider-electric.by

Последние новости Schneider Electric

Открыть