Proteção Energética para Ambientes de Clusters Virtuais

A Schneider Electric amplia o Software PowerChute™ Network Shutdown para ótima proteção de energia em ambientes de clusters virtuais

WEST KINGSTON, R.I. – 7 de abril de 2015 –  A Schneider Electric, especialista global em gestão de energia, anunciou hoje o lançamento da PowerChute Network Shutdown v4.0, agora com capacidades de redundância avançadas. Esta inclui uma nova opção de configuração da Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS) que permite que os gestores de TI monitorizem grupos múltiplos de UPSs redundantes, permitindo comandos de encerramento fáceis e cuidadosos, ininterruptos com base no número de UPS e nos seus níveis de redundância configurados. Esta funcionalidade única permite também que os utilizadores adicionem maior redundância aos seus equipamentos de TI, quando necessário, fornecendo aos gestores de TI a flexibilidade necessária para garantir que os seus equipamentos mais críticos estão disponíveis o mais tempo possível.

“Devido à tendência crescente de virtualização, as arquiteturas de TI evoluíram em sistemas cada vez mais complexos, com muitos gestores a debaterem-se, não só,com a forma como gerem mas também como protegem os seus servidores múltiplos em várias localizações" disse Paul Bohan, Vice-presidente, Gestão de rede, Negócio TI, Schneider Electric. "As capacidades de integração, migração e encerramento fácil do PowerChute Network Shutdown v4.0 fornecem aos gerentes de TI a tranquilidade de toda a sua infraestrutura de TI virtualizada e física estar protegida de potenciais interrupções ou eventos de energia - independentemente da sua localização."

Liderando o mercado com capacidades de virtualização inovadoras, a primeiro deste tipo, o PowerChute Network Shutdown v4.0 certificado pela VMware Ready pode gerir migração de máquinas virtuais dentro do mesmo cluster ou em diferentes clusters ou em várias localizações geográficas sem alavancar as tecnologias de virtualização, tais como, a VMware Distributed Resource Scheduler (DRS). Isto permite aos utilizadores evitar as taxas de licença de classe empresarial mais caras associadas à funcionalidade DRS, poupando-lhes dinheiro.

O PowerChute Network Shutdown v.4.0 também fornece aos gestores a opção de controlar para onde as máquinas virtuais específicas são migradas, especificando o anfitrião de destino no mesmo ou num cluster virtual diferente. Para os clientes com múltiplas localizações geográficas ou sítios de backup, esta funcionalidade permite-lhes gerir a migração de máquinas virtuais para sítios não afetados por eventos de energia, independentemente da configuração da UPS em qualquer sítio.

PowerChute Network Shutdown v4.0 é o único software de proteção de energia disponível que permite o controlo de onde as máquinas virtuais são deslocadas independentemente de outras tecnologias de virtualização. Isso torna o software mais acessível às pequenas empresas que procuram a colher os benefícios da virtualização, sem o peso das restrições orçamentais. 

Os gestores de TI podem se sentir confiantes na disponibilidade contínua dos seus equipamentos e dados críticos dado que o PowerChute Rede Shutdown v4.0 funciona em conjunto com as placas de gestão de UPS via rede da APC by Schneider Electric para facilmente desligarem os servidores físicos e as máquinas virtuais que são protegidos por qualquer UPS da APC by Schneider Electric com uma SmartSlot. Os gestores de TI terão a garantia de que os seus equipamentos de TI de missão crítica e a integridade dos seus dados serão protegidos no caso de um evento ou falha de energia tendo, simultaneamente, tempo para avaliar o problema de alimentação.

As funcionalidades principais adicionais do PowerChute Network Shutdown v4.0 incluem:

  • Configuração passo-a-passo:  Os gestores de TI perguntam-se onde podem começar a sua jornada de implementação de virtualização de alavancar o assistente de instalação PowerChute intuitivo para ajudar a reduzir o tempo de instalação e de configuração.
  • Integração com   VMware vCenter e System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) da Microsoft:  A PowerChute integra facilmente as plataformas de virtualização mais recentes para fornecer uma vista de um único painel de vidro em ambientes de cluster virtuais para garantir a proteção de energia líder da indústria.
  • Vista Cluster Virtual:  Apresenta a configuração da UPS e do ambiente cluster virtual num único ecrã para fornecer uma vista de painel de vidro único da sua UPS e configuração de host.

O PowerChute Network Shutdown v4.0 está disponível para transferência através da página do produto da APC by Schneider Electric com ligação aqui. Os utilizadores também podem transferir o software com uma aplicação virtual do VMware Solution Exchange em https://solutionexchange.vmware.com/store. Está disponível suporte técnico gratuito aqui.

Sobre a Schneider Electric

Como especialista mundial em gestão de energia com operações em mais de 100 países, a Schneider Electric oferece soluções integradas em vários segmentos de mercado, incluindo posições de liderança em Edifícios Não Residenciais e Residenciais, Indústrias & Fabricantes de Máquinas e Centros de Dados & Redes. Focada em tornar a energia segura, fiável, eficiente, produtiva e ecológica, a empresa de 170 000 alcançou vendas de 30 mil milhões de euros em 2014, através de um compromisso ativo para ajudar indivíduos e organizações a aproveitar ao máximo a sua energia.

www.schneider-electric.com

Para aceder às notícias mais recentes da Schneider Electric

Clique aqui